咨询DCR010505U发热的问题,如图,输出的电源其他地方都没用到,上电后DCR010505U发热非常厉害,实测输入5V 800mA电流。
求帮忙分析,0.1U都是X7R,50V,1U电容是10V,X6S的。实验时,U7A,ADUM1100未焊接。
建议更换DCR10505试试。
回复 Wu JW:
第一次用这个片子,实验板2块都是这个问题,难道我买的这个批次的芯片都是有问题的?
测输出电压5V没问题,就是片子非常热,输入电流极大。
回复 qinlong he:
Hi
芯片很可疑,你那里买的? 建议在TI网上免费申请或者找TI授权代理商购买,其他渠道假货比较多。
若该回复解决了您的问题,请点击 “确认此为答案”,谢谢。
空载的时候输入电流就这么大,那就是模块有问题
建议从正规渠道购买
问题解决,详见:
http://www.union-rnd.com/dcr01系列隔离电源模块使用的几点注意事项/
把把SYNC与VCC断开,一切就正常了~!谢谢
dcr01系列隔离电源模块使用的几点注意事项