Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, UCC28701
TI官方UCC28711D的demo,TIDU412A,其工作电压范围是400VDC~1200VDC。在电源电压稍低时,UCC28711D会在DRV引脚输出脉冲,以检测外部情况;在电源电压达到400VDC左右时,UCC28711D开始正常启动运行。请问通过哪种方式,可以调节UCC28711D的启动电压,使之低于400VDC就开始启动并运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
测试了CS、VS引脚的波形。CS在启动时会随DRV脉冲而出现0.2V左右的一个脉冲;VS处就是副边的波形分压。输入电源电压在400VDC和450VDC,都是一样的。其他引脚测量,也看不出什么不同。因此暂时还没法确定,UCC28711是通过什么方式,来设定启动电压的。
另外,阅读了UCC28711的ds等官方文档,暂时没有看到关于启动电压设置的方法。只是说HV引脚内置了稳压管,支持700VDC启动。
调整CS引脚对应的电流采样电阻,启动电压会微调。但是该电阻能够调整的范围很有限,不能通过该电阻来调节启动电压。
UCC28711D除了用在TIDU412A上,还用于PMP11135,工作电压是85VAC至265VAC。CS上的采样电阻也是0.91R,但是启动电压可以低很多。
Hi
这种芯片集成度高(封装小电路相对简单),控制都是芯片内置的,TI并没有提供内部相关电路和算法,所以只能通过芯片选择来克服。
谢谢你的回答;但是UCC28711D还用于PMP11135这个demo上,其工作电压是85VAC至265VAC;同时,UCC28711D也用于手机充电器等场合,其启动电压肯定是低于400VDC的,所以UCC28711D是支持更低电压启动工作的。但是如何设置这个电压,能否介绍下?
启动这块,把VDD电容多更换几次,应该问题不大。首先不要用AC,直接用高压DC给整个电源供电。在HV充电时,监测VDD引脚,会出现一个三角波,最高值和最低值分别为UCC28711的启动和停止阈值,在启动阈值出现后,VDD波形开始下降,此时NTC拉高,DRV会出现1~3个脉冲,而后NTC拉低。
你好:
我昨天查了ucc28711的ds,调整VS引脚的分压电阻,连接至变压器辅助绕组的那一个(上接),可以调整启动和停止电压阈值。通过实验,在不改变连接至地(下接)电阻的情况下,降低上接电阻,从91K降低到80K,启动电压由400VDC降低到了350VDC。但是由于分压比的变化,输出电压值也降低了。
估计通过调整下接电阻,还是可以将输出电压恢复成24V,并降低启动电压的。明天实验后,将结果上传,以供大家参考。
已经解决,调整VS引脚的上分压电阻的阻值,即可改变启动电压。
你好,你之前说的。
启动这块,把VDD电容多更换几次,应该问题不大。首先不要用AC,直接用高压DC给整个电源供电。在HV充电时,监测VDD引脚,会出现一个三角波,最高值和最低值分别为UCC28711的启动和停止阈值,在启动阈值出现后,VDD波形开始下降,此时NTC拉高,DRV会出现1~3个脉冲,而后NTC拉低。
我调试的时候一直重启,一直出现上述情况,请问是启动电压低造成的吗?还是其他原因?方便给我一个邮箱吗?想找您请教一下,我的邮箱715639356@qq.com
你好:
建议在群内讨论吧,这样有很多朋友能够参与进来。如果方便,电路图也贴出来,大家讨论下。
如果一直重启,说明UCC28711已经开始了工作,但是启动后检测到了异常,导致重启。异常的原因,可能是UCC28711自身的供电在启动后,无法满足UCC28711的需求,将VDD电容增加一个数量级试试看;也可能是外部检测,如电流、电压的检测,出现了异常,这时候调整电流采样电阻和电压反馈回路电阻电容。
您好!如果mos的gs电压只有1.2V,mos肯定无法开启,那么辅助绕组就无法给ucc28711供电,因此在vdd电容能量耗尽后无法启动。我最近下载了ti的一份资料,论述了Ucc28711启动的诸多问题,供参考!如果方便,建议把原理图传上来,大家讨论下。
你好:
VDD是锯齿波,估计辅助绕组没有输出,那么就一直是从高压上取电。但是变压器啸叫了,估计mos的gs驱动波形是出现了,只是没法把UCC28711的电源,从高压转换成辅助绕组的输出。