Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ24133
Hello,我们使用BQ24171作为电池充电管理IC做一个简单的充电产品(对可拆卸电池充电,充电电流2A左右),发现产品EMI超标很严重,请问有什么好的办法能降下来吗?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hello Vental,
原理图和Layout如附件,个人认为SW节点布局还可以,回路也比较小。还请帮检查下看?另外,snubber电路可否给点建议?谢谢!
从你的文档上看,SW节点布局还可以,那就尝试加个snubber电路(见附件)。
另外方便上传一下SW节点和输入电压的波形么。其中输入电压为AC耦合,20mV/div
谢谢
Hello Vental,
谢谢!我一会量下波形,另外你提供的snubber参考电路,里面有提供内置MOS的Cp等参数,我看TI的BQ24171datesheet里面没有提到,请问有相关的参数信息吗?或者有合适的RC值推荐。感谢!
你好,从你的SW波形上看,振铃处的频率大约在125MHz(8ns),和你EMI测试结果很接近,估计很有可能就是此处的高频谐波造成的。
对于snubber电路,在我给你文档中Choose the values of RC snubber这部分章节有详细说明,先不接器件了测试周期,再接电容测试周期,可以推出内部寄生容值,再推出寄生感值,最后得到谐振阻抗。
你可以先尝试R=2ohm,C=2000pF,如果效果很不理想,在进行推算。
最后,关于你的输入纹波, 建议每格幅值再大一点,时间轴小一些,观察其频率和幅值,注意测量时采用最小环路。详见附件。
好的, 不过还是建议你测量一下输入电压波形,因为EMI问题不仅由芯片电路产生,同时还有可能受外部电源影响。
建议测量一下输入电压纹波,看看是不是输入也带来了部分噪声
不要设置20M带宽,改为全带宽,同时减小示波器表笔的环路,将时间轴缩小(现在的4ms每格太大了), 幅度也再放大一点。
如果频率和你测出来的频率接近,就在前段加入LC滤波,具体如附件
可以不加。 因为芯片内部已经有Low-side Mos,加肖特基二极管的原因是因为它的导通压降小于内部MOS管的体二极管压降,这样可以降低功率损耗,提高效率。