上面是我按照规格书画的TPS23861的4口自动运行的原理图,因为只需要3个所以有一个没有连线。现在TPS23861的DRAIN输出电压才1.2V左右,相当于没有电压输出?这个要怎么办?求教啊!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
上面是我按照规格书画的TPS23861的4口自动运行的原理图,因为只需要3个所以有一个没有连线。现在TPS23861的DRAIN输出电压才1.2V左右,相当于没有电压输出?这个要怎么办?求教啊!
你好, TPS23861是PSE Controller,你通过网线要接一个PD芯片,PD芯片上会有detect电阻和 classification电阻,所以你看你网线后接的是什么PD芯片,接上再测Drain电压,现在测到52V是正常的, 因为你没接PD。
你好,首先建议你换成0.25欧姆或者0.255欧姆,可以用4个1欧姆并联,不过这个电阻在检测阶段不影响。还是请你分别测下Vpwr和Vdrain对地的电压我看下,目前看好像你的PSE 在auto模式下工作并不正常,原理图的话R1 R2 的sense电阻值不对,并联值为0.255或者0.25欧姆,所以建立你修改电阻值和datasheet一样后再测下这几个电压看看,谢谢。
您好,您的POE工作在什么模式?如果是Auto模式,那要看您PD的class电阻设置为多少?如果是semi-auto或者manual 模式可以通过I2C修改限流点寄存器中的值。
您这边PD用的什么,需要看下是PD限流了还是PSE限流了,谢谢
Auto 模式下也可以修改寄存器,可以修改ICUT寄存器和ILIM寄存器中的限流值。当然Auto模式下最好根据你的实际负载功率设定好class电阻,PSE会根据Class结果自动设置相应限流点。
我也是用的这种方案,我照抄了datasheet中的4口auto方式。但板子回来后,测试在空载时,VPWR和VDRN之间最大跳变到19V与手册一致。我接着接入海康的IPC,型号:DS-2cd3110F-I,这款是支持802.3af的PD,发现IPC不能工作,测试Vpwr和Vdrn电压一直在0V,2.3V,6.0V之间跳变。我怀疑是检测电阻不对,于是在PSE输出端的Vpwr和Vdrn间加个25K欧电阻,上电后状态还是一样。根据手册应该进入“分类”模式,输出19V电源的,但这一步从未出现。
TI这款PSE太难用了,也没有人能支持一下!!