项目中使用TPS54310芯片将系统输入电压5.5V左右转换为1.2V供TMS320C6416系列DSP内核电压,通过监测5.5V稳定,但芯片TPS54310输出1.2V偶尔会出现从1.2V掉到0V的情况,持续20ms左右又会迅速拉升到1.2V,导致DSP无法正常运行,,,请教下各位,此种情况我们应该从哪些方面定位故障原因,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
项目中使用TPS54310芯片将系统输入电压5.5V左右转换为1.2V供TMS320C6416系列DSP内核电压,通过监测5.5V稳定,但芯片TPS54310输出1.2V偶尔会出现从1.2V掉到0V的情况,持续20ms左右又会迅速拉升到1.2V,导致DSP无法正常运行,,,请教下各位,此种情况我们应该从哪些方面定位故障原因,谢谢
Hi
建议你监测一下1.2V变化到0V时负载变化情况?
方便上传一下你的原理图和Layout么,最好有你的掉电输出和SW节点波形(同一个界面)
负载应该是稳定的,输入电压在4.75-5.25是正常的,到了5.4后就会掉下来,而后又上来。是不是反馈网络的裕度不够?这些参数怎么修改,有没有公式?
我再传一个吧。
移除R69和C12看下是否还有异常。
还有你的comp管脚的外围参数最好再重新计算一下,优化一下
具体计算方法可以参考TPS54110的数据手册,两个芯片是一个系列的
我研究了这个文档以及54310本身一个文档,发现他们计算参数的办法不同,且与我上传图的参数计算方法也应该不一样(无法从公式算出我的参数值),我该怎么计算优化呢?如果您能有这么个计算公式,但我手头没有频谱分析仪,怎么验证优化的合理性呢?
好的,我看看,我说的是slva109文档,我的原理图(我参考别人的),用两份文档的计算公式好像都不对
好的,我看看,我说的是slva109文档,我的原理图(我参考别人的),用两份文档的计算公式计算结果跟原理图不符合。
SW节点指什么位置?能不能在我的原理图基础上优化呢?这样改的器件不多,因为我手头的电阻不太全,有的值没有,输入电压是4.5-5.8哈
SW节点就是芯片PH管脚,对于电阻,主要是在几个关键pin脚处的取值要精准一些,如COMP和VSENSE。
或者你下载一个SwitcherPro 软件,虽然TI已经不在后续支持这个软件但是用来计算这颗料的环路还是可以的
我下载了该软件,带入我的 参数,增益裕度-40db, 相位裕度为8,这个设计是不是该改呢?
相位裕度太小了,至少要到45度左右。
54310datasheet中的R7为49.9,有什么作用?能不能不要?
这个49.9是用来测环路时候用的,可以不要。
关于环路的调整是要是COMP和VSENSE之间的电阻和电容取值的调整以及电感和输出电容的取值
请见附件,图中用黑线圈起的部分的参数该怎么填呢?
inductor: 这个字的是电感的最小值,一般电感都有一个精度范围,比如正负20%,所以你就按你选取电感的精度来推算最小值
Switch resistor: 这个是指芯片的内部MOS的导通阻抗,取个典型值即可,数据手册里面就有
电容的ESR取在你芯片工作频率下的值
供电5.3V时 ,54310输出波形如附件,无周期连续出现,是什么问题呢?
原理图和layout贴出来,你的电感是功率电感么
电路图之前贴出来了,电感是功率电感3.3uh.与上面贴图对应的,powergood管脚输出约20ms的低电平
switcher pro软件里面关于输出电容是陶瓷电容有个说明是啥意思呢?我想问陶瓷电容的ESR怎么填呢
switcher pro软件里面关于输出电容是陶瓷电容有个说明是啥意思呢?我想问陶瓷电容的ESR怎么填呢
Hi,
陶瓷电容的ESR就是等效串联电阻,一般在零点几到几毫欧之间。准确值您可以查所使用电容的手册。
突然想到您的电感是功率电感吗?饱和电流是否够大?因为DSP的功耗不太好准确估计,会不会是冲到了电感饱和电流以上导致电感饱和电流迅速增大,芯片过流保护?
我调整了补偿的参数,按陶瓷电容ESR 1m欧,计算结果为-29db 48deg,可以就这么用么
你好,
从波特图的角度来看正常工作环路是稳定的,没有问题,你可以测试一下改正补偿参数之后的实际电路看看效果。
希望可以帮助到你,谢谢。
参数没什么问题了,其他要注意的就是layout,注意信号地(AGND)和电源地(PGND)的接线,具体参考数据手册