关于TPS65086100的buck1外部反馈的问题

老师好:

TPS65086100的应用如下:

1. TPS65086100的Vin = 12V

2. 其中buck1采用外部反馈,输出5V/3A 

3. 外部反馈采用330K与(22K+3.3K+3.3K)分压,且在330K电阻上并有一个5pF电容

4. 其中buck1上电使能由CTL1控制

实测:

1.LDO5P0 输出为5.0V

2.LDO3P3输出为3.3V

3.buck1输出为4.64V

4.FBVOUT1点测得波形如下:

请问:

1.在buck1输出为稳定的4.64V的时候,为什么 FBVOUT1会出现图中的脉冲波形?

2.正常工作状态,FBVOUT1是否就应该是一个稳定的400mV电压值

3.BUCK1采用外部反馈的情况下,是否需要特殊配置?、

不胜感激!!!

8 个回复