我按照参考板原理图做的电路如下, 目前调试情况是: 提供5V收入后, VRTC 可以输出1.8V. 但是我将Pin33的PWRON直接接地超过10s钟后释放后, 芯片并没有按预想的输出各种电压. 求大神看看我这个电路问题出在哪里?
回复 KW X:
SMPS和LDO都量不到有1.2/1.5/1.8/3.3这些电压输出. 我的电路有问题呢?
回复 mr.guolin:
Hi
在官网和芯片库里都找不到TPS65190A3A1,可能是定制的。
就问题而言,建议你通过确认SW脚不是否存在波动过来判定芯片是否启动(也就是说可能你通过Power on并没有实际启动芯片)?
回复 Johnsin Tao:
怎么可能没有这个芯片呢? 见如下手册.
能看一下我的原理图上几个决定启动的关键信号是否连接正确么? 比如 boot0, boot1, power_hold, power_on 这些信号. 然后你是说让我用示波器监测比如SW1引脚是否有波动是么?
除了拉低power on 10秒, 还有什么可以让芯片启动的尝试可以做么?