我有如下问题
1. TPS61222的手册上指出 ISW 开关电流限制 200mA, 是否意味着,需要200mA 的电流才可以使芯片正常工作? 我测试的结果似乎要求输入电流要大于200mA
2. 数据手册中的静态电流,是指开启MOS管之后正常工作时的电流值吗?
3.其中输出的ILKG_VOUT漏电流1uA又代表什么?
4. 整流电路输出是2.22V, 但是电流只有2-3mA, 级联升压芯片不能正常工作,是否是因为电流的原因呢?
5. 能否推荐一些需要输入电流很小的升压芯片,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有如下问题
1. TPS61222的手册上指出 ISW 开关电流限制 200mA, 是否意味着,需要200mA 的电流才可以使芯片正常工作? 我测试的结果似乎要求输入电流要大于200mA
2. 数据手册中的静态电流,是指开启MOS管之后正常工作时的电流值吗?
3.其中输出的ILKG_VOUT漏电流1uA又代表什么?
4. 整流电路输出是2.22V, 但是电流只有2-3mA, 级联升压芯片不能正常工作,是否是因为电流的原因呢?
5. 能否推荐一些需要输入电流很小的升压芯片,谢谢
Hi
200mA只是开关电流限制,只有当输出功率过大导致电流超过200mA就会保护,所以电流小了,没有问题,只是工作在不连续状态。
静态电流是指输出电流为0时的输入电流消耗。
ILKG_VOUT时指EN低时,如果输出有电压,会流入Vout的漏电流(芯片此时不工作)
此芯片可支持低电流2~3mA输出
我遇到了一个新的问题,升压芯片加上负载时,电压会被拉低至1.7V,这是什么原因呢?