LM3402芯片使用问题

根据LM3402芯片手册 ,搭建如下电路进行使用(如图1)

图1  所搭建电路图

在A点与B点间串接3个LED ,DIM常拉高 ,使用示波器分别测量了SW点 、  CS点 、 A点(L2与C42交点)、VIN等波形。其中 VIN为稳定的DC12V波形状态,其它波形见下图:

图2  CS端(红)与SW端(黄)信号波形

从图2中可以看出CS不是稳定的200mV信号 ,  SW端输出频率1MHz脉冲,幅值11.64V。

图3  A点(红)与SW点(黄)信号图 

从图3中可以看出 A点电压为8.2V。

根据手册上的电流公式:

计算得 If = 212mA  , 但是通过测量实际流过LED串的电流为30mA 。

图4是是所使用的LED的伏安曲线图:

图4     LED 伏安特性曲线图

我的问题:

1、在DIM端常接高电平时 ,SW点的频率是由什么决定的?公式是什么 ?

2、CS端在手册上描述是200mV , 但是实际测量是一个与SW同频的近似三角波 ,参照手册这应该是不正常的 ,那么问题出在哪里 ?

3、实际测量得流过LED的电流仅为30mA ,根据公式计算应为212mA , 我的问题出在哪里 ?

项目进度比较急 ,希望能尽快提供帮助 ,谢谢!