This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS2121电源切换问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2113

想用TPS2121去做电源切换,1路是DCDC供电(适配器提供),另外1路是电池供电,插入适配器时优先切换到DCDC供电,拔掉适配器时切换到电池供电,目前遇到的问题是拔掉适配器时,输出电压会瞬间跌落到2.9V,导致主芯片不能正常工作,会重启启动系统,但是电池切换到DCDC就不会,请问有办法解决这个切换掉电的问题吗?在输出端加大电容也不能解决,电路如图:还有个问题时,带载2.5A负载时,输入跟输出有0.22V的压差,规格书上内阻是56m欧,理论计算压差是0.112V

  • 用TPS2121电路有点复杂,推荐用tps2113,电路比这个简洁很多
  • 还是缓冲电容太小了。
  • 电压开关在切换时从时域来看时间再短也是有时间的,这部分时间来看输入源应该是从0上升到输入电压,可以试着把SS电容减小一点看看有改善没;;另外压降与计算值不符合,那就是你的0R电阻(0R电阻的阻值一般是50mΩ),这样的话压降减小就很接近了。
  • 去掉0R也是一样的,我量的是芯片输入和输出端的压差,SS电容减小也不行,输出加了100u电容也不行,如果负载2.5A减到1A是可以的,但是系统就是要2.5A的电流
  • 100uF对于2.5A负载来说太小了;可以再加大电容看看,我觉得是可以改善的;
  • 这颗芯片有点坑的,我们最近也在用 说是无缝切换 其实高压我们12V到电池8V 会有比较大的跌落 偶尔导致重启 我用示波器抓过 和手册图片的5us时间完全不符 我已经反馈给原厂 目前解决办法是增加几百UF的电解电容 陶瓷电容电压高了 实际容量很小的。
  • HI
    SS电容尽量小呢?
x 出现错误。请重试或与管理员联系。