问题描述:
客户在LED设计时,可能因为输入电压需要选择一些buck-boost拓扑的设计,但是在芯片选型上却出现困难,或者觉得设计起来比较麻烦。
问题分析解决:
这个时候我们可以考虑采用一些DC/DC的驱动芯片来做。一般的DC/DC驱动芯片,基准电压是1.2V或者0.8V, 如果直接用来做LDE 驱动,会因为sense电阻而造成较大的功耗。这里推荐采用TPS63XXX系列来设计。
常用的设计方式如下:
上述设计,会出现因为反馈电压太高,而造成sense电阻损耗较大而使得电路效率偏低,建议用如下方式来改善:
通过额外电阻网络的增加变相的改变了反馈的基准,使得sense电阻消耗变小。但是这个电路,LED电流的精准性相对偏差了点。如果又需求,可以进一步改善:
通过引入精度较高的REF电压,可以实现较高的LED电流精度,同时改变REF电压,可以实现调光的目的。
总结:
这一DC/DC芯片的LED设计方式,也可以应用于其他芯片,可以不用采用运放的方式来sense LED电流。这样相对简单,和具备成本优势。