问题描述:
对于绝大部分芯片而言,芯片的功能脚中一般都是会有个软起动脚softstart,它的功能是让输出电压缓慢的上升到设定值,减小启动瞬间的inrush。但是有少量的芯片因为种种原因没有这个功能,而应用中我们是希望它能又softstart功能的,此时我们需要额外增加softstart电路,下面介绍的就是一种简单的softstart电路设计
电路设计:
这里以boost芯片TPS61170为例, 而大部分的芯片都可以通过类似的电路来设计软起动:
电路效果:通过外加电路,芯片实现了743uS的软起动时间,如图,即电压上升时间。
TI提供了不同R3/C6配置下的软起动时间,以及对应的inrush电流,可供客户选择