Other Parts Discussed in Thread: UC3843
用LT1243(同UC3843)仿真一个BOOST升压电路,要求输出36V、2A,即额定功率72W,但是仿真的结果发现,轻载的时候可以稳定输出36V,重载的时候输出电压无法升压,而且波形很奇怪,谁能帮分析一下是什么原因该怎么改进谢谢啦。
电路图如下:
轻载1K欧电阻时输出电压波形如下图所示:
重载18欧(测试能否达到额定功率72W)输出电压波形如下:
证明无法达到输出功率.....
百度说BOOST电路输出功率是由电感和MOS管决定的,可是修改了相应的参数输出波形还是和原来的一样无法重载,不知道怎么解决。
还有想知道实际情况下如果拿18欧电阻接入36V的电路可以产生2A的电流,但是这远远超过了电阻的额定功率,是不是要用一个电子负载来模拟这18欧的电阻呢?我做了一个简易的电子负载,恒流工作模式的,电子负载电路图如下:
这个电子负载我用DC电源进行测试能否使用,检测时电流能达到我所设定的1A、2A的值,但是MOS管很热,这是因为功率过高的原因吗?怎么解决呢?
最后,加入我的BOOST电路修改后功率能达到72W能否用这个我自己制作的电子负载进行测试呢?