This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,请问是什么问题
您好!
感谢使用TI的DLP产品。
可以详细描述下问题吗?
1.是第一次使用LightCrafter4500 EVM还是之前是正常工作的,现在没有办法正常工作?
2.如果原本是正常工作的,那么是在做了什么修改后出现的现在这个问题?
3.是否方便提供该现象的照片?
谢谢
如果现在使用适配器能够正常工作吗?Lightcrafter4500 EVM对电源的要求如下
可以检查下EVM上电源轨是否满足手册规格要求,可能在使用电柜输出电源情况下造成板上电源纹波较大,或对板上高速走线引入较大的干扰等。