This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1204-Q1:部件上的16位INL?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628798/amc1204-q1-16-bit-inl-on-part

部件号:AMC1204-Q1
主题中讨论的其他部件:AMC1204

数据表显示,环境温度范围达Ta=125时的整体非线性为+-16 LSB。对于Ta=85范围,它仍然是+-8LSB,这对我来说似乎是难以置信的高。  这是16位ADC,因此INL不是器件的整个读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    16 LSB是否意味着LSB步骤中的16个计数? 那么它真的是4位分辨率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高电通,

    从技术上讲,AMC1204是一个 Δ-Σ 调制器,因此它不是一个完整的ADC。 它基本上是没有滤波器的正常 Δ-Σ ADC的模拟前端。 AMC1204提供了数字位流输出,并允许您根据需要进行数字过滤。 +/-8 LSB或+/-16 LSB值将基于LSB步骤中的计数。 当与SYNC 3滤波器和256的超额采样率一起使用时,AMC1204的有效位数为14。