DLP4500外触发问题

当外触发控制DLP的时候总感觉投影不是很稳定,具体表现在投影光强不变的情况下,连续采集图像时发现图像亮度会有跳变。

使用的是FPGA给DLP触发信号,选用触发方式如下图:

有两个问题我想请教下:

1、我用FPGA开发板给定外触发脉冲宽度后(比如12000us),DLP的pattern exposure和pattern period是否还需要设置?是否要和外触发的脉冲宽度一致?

如果需要的话,那么如果DLP的计时和FPGA的计时存在偏差的话是否会造成我上述所说的问题。

2、在使用外触发模式下是否还有其它需要设置的参数我没有考虑到。

希望大家能不吝赐教,谢谢。

3 个回复

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    1、我用FPGA开发板给定外触发脉冲宽度后(比如12000us),DLP的pattern exposure和pattern period是否还需要设置?是否要和外触发的脉冲宽度一致?

    ->DLP的pattern exposure和pattern period需要设置,且不需要与外触发脉冲宽度一致。外触发脉冲宽度与pattern exposure和pattern period没有关系,trigger in的功能在于触发显示pattern,对脉宽没有要求。

    2、在使用外触发模式下是否还有其它需要设置的参数我没有考虑到。

    ->没有特殊要求,与Internal模式中相同。

    投影和相机间的同步问题可能会造成跳变,请问目前相机与投影是怎么同步的,相机和投影曝光时间是怎么样的,是否在使用LightCrafter4500 EVM?

    谢谢

  • 回复 Kevin Shi:

    1、我现在用的是上升沿触发,如下图,我自己给的外触发脉冲宽度就是10000+2000。您的意思是如果我选用上升沿触发的话只要给上升沿的信号,这个上升沿脉冲宽度无需完美契合pattern exposure和pattern period的值?如果是,那么这个上升沿脉宽的最小值是多少才能被投影仪识别?

    2、相机和投影仪都是FPGA开发板外部触发给的控制,相机曝光时间是投影仪曝光时间的1/9. 您说的evm是指投影仪型号?

    3、使用外触发时还发现即使点了“stop”,隔一段时间后投影仪还是会自己投影。

    望得到您指导,谢谢。

  • 回复 liang zhang65:

    您好!

    根据您的描述->相机曝光时间是投影仪曝光时间的1/9

    请问使用的是几位的pattern?如果是有灰度的pattern通常需要确保相机的曝光时间能够全覆盖投影的曝光时间,否则会造成信息丢失。

    另外trigger in的上升沿脉冲宽度不需要完美契合pattern exposure和pattern period的值。

    关于最后的问题,请问stop以后外部是否保持trigger in的输入?投射的图像是怎么样的?

    谢谢