请问DLPLCR6500 EVM 外接光源的引脚的频率和占空比是不是可调的?频率最大可调至多少?该如何调节?图片红圈里指的是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问DLPLCR6500 EVM 外接光源的引脚的频率和占空比是不是可调的?频率最大可调至多少?该如何调节?图片红圈里指的是什么?
您好!
感谢使用TI的DLP产品。
如果使用的是LED光源并且配合DLPC900使用,那么LED控制信号的PWM频率是不能修改的,但是可以通过调整占空比来实现电流调节,请参考:
占空比调节请参考Programmer guide2.3.5节
http://www.ti.com/lit/ug/dlpu018e/dlpu018e.pdf
红色圈的是DLPC900输入端的Parallel接口的有效数据位宽,请参考DLPC900数据手册
Best regards
您好!
LED Enable在video 模式下是按一定的顺序来分时Enable RGB的,在Pattern 模式下是由用户配置的显示sequence决定的。
PWM的频率是固定不变的大约是73.2kHz
Best regards
您好!
是的,180Hz(可能会有其他的频率,比如240Hz)循环使能RGB,这是控制器自动完成的,无需用户配置。
Best regards