请问DMA如果使用了AUTORELOAD模式,怎么样才能结束传输呢?我看到技术手册上介绍,使用AUTORELOAD模式,传输完之后会自动加载之前的配置,并且开始传输,意思是不是会一直传输不会停呢?在DMA的同步事件中介绍,如果有DMA同步事件触发的话,会等待触发再开始传输,但是在我的程序中没有相应事件可以触发,怎么样才可以做到控制它的开始和结束呢?望大神指教,多谢多谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问DMA如果使用了AUTORELOAD模式,怎么样才能结束传输呢?我看到技术手册上介绍,使用AUTORELOAD模式,传输完之后会自动加载之前的配置,并且开始传输,意思是不是会一直传输不会停呢?在DMA的同步事件中介绍,如果有DMA同步事件触发的话,会等待触发再开始传输,但是在我的程序中没有相应事件可以触发,怎么样才可以做到控制它的开始和结束呢?望大神指教,多谢多谢。
auto-initialization mode要求用事件触发,在DMA手册上有说明。
CAUTION
The auto-initialization feature can only be used when event synchronization is used (SYNCMODE = 1 in DMACHmTCR2).
Using auto-initialization feature without event synchronization can lead to unintended behavior of the DMA controller.