This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:Processor SDK RTOS 许可

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/849385/66ak2g12-processor-sdk-rtos-licensing

器件型号:66AK2G12

您好!

我的客户正在使用来自 ProcSDK RTOS 的以下组件。  

・DSPLIB C66x 3.4.0.4
μ・EDMA3低电平驱动 器2.12.5
・IPC 3.50.3.05
・k2g PDK 1.0.14
・SYS/BIOS 6.75.2.00
・系统分析器(UIA 目标) 2.30.1.02
他们询问这些组件的软件许可证。 许可证在清单文档中进行了说明、它们似乎基本上是 BSD-3-Clause、FatFS、Newlib 和 EPL-1.0。 他们担心的是、他们可能必须在最终产品(某种音频产品)的用户手册中描述有关软件许可的某些陈述。 从我的理解来看、我并不认为他们必须注意这一点、但如果是这样、请告诉我我的理解是否正确。
此致、
NK   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您是正确的、所有这些都是公共许可证、可以自由使用源。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、Yordan。 我关闭线程。

    此致、
    NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    如果我让更熟悉许可内容的人来确认/详细说明。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki、

    软件清单文档中提供了所有许可证信息。 我不想再在此处添加任何内容、但请建议客户阅读此文档。

    此致、

    周德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我已经建议客户仔细阅读清单、但遗憾的是、他们无法理解我在上一篇文章中提到的要点。 这就是他们是否必须在最终产品(某种音频产品)的用户指南中插入一些陈述。 我相信他们不必这样做、因为我从未听说过我们的客户使用处理器 SDK RTOS 中 TI 的软件组件。 如果您知道他们的问题的快速答案、请告知我们。  

    此致、
    NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki、

    我没有其他意见、因为我不熟悉客户的最终用例。

    请让客户咨询其法律部门、了解他们应如何继续。

    此致、

    周德伟