This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于100 V直流电机的全桥驱动器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/567001/full-bridge-driver-for-a-100-v-dc-motor

主题中讨论的其他部件:LM5107UCC2.7211万AUCC2.7201万A

大家好,

我需要控制100V直流电机。  我看不到任何用于100V的MOSFET驱动器。  您有什么建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,

    您的帖子将被移至非隔离DC/DC论坛以获得更好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为汽车驾驶员是一个更合适的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我可能把它放在了错误的论坛中,但我认为3x LM5107可能会起作用。

    目前没有100V驱动器可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc,

    我与TI高电压业务中的高功率驱动器解决方案团队合作。 我们提供多种100V半桥驱动器,许多客户使用这些驱动器在电机驱动应用中驱动MOSFET。  

    以下是我们在TI.com上提供的服务:  

    http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/half-bridge-driver-products.page#p3162=100;200

    除了上述LM510x系列之外,我还建议您看看UCC2.7201万A和UCC2.7211万A驱动程序。

    我希望这能帮助您继续前进。 如有任何疑问,请随时与我们联系。

    ——丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    我会研究一下。

    谢谢!

    Marc