This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118D2与TPA3116D2

Guru**** 2991970 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2, TPA3116D2, LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628163/tpa3118d2-tpa3118d2-vs-tpa3116d2

部件号:TPA3118D2
主题中讨论的其他部件: TPA3116D2, LM3886

您好,

4欧姆和8欧姆,24V电源时,TPA3118D2 0.1 % THD+N电平的总输出是多少?

根据TPA3116D2的图形,在<TPD 0.1 % THD (8欧姆负载)下,总输出大约为35W,在0.1 % THD (4欧姆负载)下,总输出大约为65W。 但是,TPA3118D2呢?

此致,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    TPA3116D2和TPA3118D2共享相同的数据表,唯一的区别是封装(热垫向上和垫向下)。 数据表中输出功率的测量数据 用于瞬态输出功率,而不是连续 输出。 因为输出功率能力 在很大程度上取决于系统级散热设计。 3116和3118之间的较低输出功率的性能几乎相同。  而对于 更高的输出,TPA3116D2可以输出更高的功率而不会触发热故障,因为它可以与散热器配合使用,从而大大有助于散热。 对于TPA3118D2,  只要散热设计足够好,就可以在8欧姆负载上连续输出2*30W功率。 但对于4欧姆负载,它只能输出小于2*20W的输出功率,因为效率较低,负载较低。 请注意 ,系统性能是一个系统级问题, 因此输出功率 能力在很大程度上取决于散热设计。

    此致,

    郑少文    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    您提到TPA3118D2可以在8欧姆负载下连续输出2*30W。 此输出的THD+N级别是多少。 根据TPA3116D2/TPA3118D2的3118的图形,24V和8欧姆的输出为2*30W,0.5 % THD+N的输出频率为1KHz。 这是连续的还是瞬时的? 因为 ,您的第一条陈述提到测量数据显示瞬态输出,而不是连续输出。

    此外,作为一个附带问题,我想了解LM3886芯片在总输出和音质方面与TPA3116D2相比的性能如何。 关于互联网上A/B类放大器的音质与D类放大器的音质,存在相互冲突的报告。 会重视您的意见。

    此致,

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    连续输出和瞬态输出之间的THD性能实际上没有差异。因此,对于THD性能,您可以使用数据表中图10中的数据。 余电最大输出功率取决于热性能,而瞬态最大输出功率取决于OC thr。

    LM3886是一款非常旧的设备,由于资源有限,我们只能提供非常有限的支持。 TPA3118D2和LM3886的THD性能大致相同,但后一种的效率较低。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢肖恩