This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:多角色代码中存在错误-多个连接

Guru**** 2593130 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/836130/ccs-launchxl-cc2640r2-error-in-multi-role-code---several-connections

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我认为多角色代码中存在错误:

我有一个 launchXL CC2640R2F 单元、其中包含基于多角色的代码。 它连接到其他2个类似单元。

我将其连接到第三个连接(例如、电话)、当第三个连接终止时、它也会断开所有其他连接!

它发生在各种情况下、不可靠!! 您能否检查您的代码是否正常、如果出现错误、请发布多角色代码的更新?

谢谢、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您使用的是哪个 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joakim、

    simplelink_cc2640r2_sdk_2_20_00_49

    谢谢、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    自该 SDK 版本以来、已经进行了许多更新。 由于早于 v3.20的 SDK 的 QDID 已过期、我建议您迁移到最新的 SDK。