#1. 我参考一个烧写例程,在AISgen中的boot mode 选择SPI1 flash,在运行烧写程序后,将.bin文件使用memory browse功能load到0xC0000000(start address)开始的空间中,为什么load到0xC0000000开始的空间,这是什么意思?0xC0000000不是DDR2数据空间嘛!这两个空间指的不是一回事儿吗?
#2. load memory中的start address表示的是什么?
#3. .bin文件和.ais文件有什么区别,是否都可以烧录到DSP中。