c6748,NOR flash 16bit,启动不了。。。

通过仿真器将程序烧写进外部flash,与dspEMIF口相连,使用\OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40的NORWriter,烧写都没有问题,

但是,在重新上电后,用示波器测量到NORflash的 CS2,没有任何信号。。

关于手册上的NOR Boot Configuration Word,这个在哪里配置?boot引脚为NOR 没问题的。

flash原理图如下:

还是我的AISGen,配置有问题?我只配置了PLL0,选的16位flash。。