Code Composer Studio提供了几个命令行工具,用户可以使用这些工具创建工程,编译工程,导入工程文件到本地工作空间。使用这些工具,用户可以在不启动CCS图形界面的情况下对工程进行操作,简化工程文件的版本维护,方便自动化测试等。这三个命令行工具是通过com.ti.ccstudio.apps这个eclipse的java plugin实现的,在运行的时候需要调用eclipse和对应的插件应用。调用格式如下,eclipse -noSplash -data "<workspace_dir>" -application com.ti.ccstudio.apps.$application [options, -ccs.help] -noSplash 设置eclipse启动时不启动splash window,也就是启动时的TI ccstudio跳出窗口。 -data “workspace” 是用户制定的工作空间的路径,在windows/linux上使用各自的路径格式。需要注意的是如果使用cygwin/MinGW的脚本来调用ccs命令行工具,这里的路径必须使用windows格式的路径。 -application 指定使用的工具应用。工程创建使用com.ti.ccstudio.apps.projectCreate,编译工程使用com.ti.ccstudio.apps.projectBuild,工程导入使用com.ti.ccstudio.apps.projectImport。 三个工具应用有一些公用命令参数和各自的参数,帮助信息可以通过参数-ccs.help得到。option中的参数都可以通过-ccs.args <file>通过加载文件的方式来载入。
下面以CCS5.1版本为例,具体介绍创建工程工具的参数及使用方法。 eclipse -noSplash -data "<workspace_dir>" -application com.ti.ccstudio.apps.projectCreate [options] -ccs.name <name> 创建的工程名 -ccs.location <dir> 创建工程的路径,如果工程不是在workspace中创立 -ccs.outputType (executable | staticLibrary) 编译目的是库还是执行文件,缺省配置是执行文件 -ccs.device <id> 工程对应的芯片ID,例如C66x是com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC66xxDevice。如果提供的ID不正确,eclipse会打印出所安装软件支持的芯片ID。在我的系统中,只安装了c6000和ARM,eclipse打印了c6000相关的芯片ID -ccs.endianness <name> (big | little) 工程的大小端配置 -ccs.cgtVersion <version> 使用的编译器版本,默认是最新版本。所使用的工具版本必须在ccstudio可以搜索的范围内。如果工具都是正常安装,应该不会有什么问题。 -ccs.outputFormat (COFF | ELF) 输出的格式,COFF或者是ELF -ccs.cmd <file> 指定工程使用的linker cmd文件 -ccs.rts <file> 指定runtime library的设置 -ccs.configurations <name1>[ <name2>]* 可以在工程中设置不同的配置选项,例如debug或者是release -ccs.references <name1>[ <name2>]* 可设置工程相关定义 -ccs.artifactName <name> 指定编译输出的文件名称(optional) -ccs.artifactExtension <ext> 指定编译输出文件的扩展名(optional) -ccs.listBuildOptions 打印支持的buildOptions,这些option可以通过后面的setCompilerOptions,setLinkOptions,setAssemblerOptions来配置。应该包括了所有cl6x支持的编译选项(没有一一检查过 ;)) -ccs.setCompilerOptions "<options>" [@prepend] [@configurations <name1>[ <name2>]*] -ccs.setLinkerOptions "<options>" [@prepend] [@configurations <name1>[ <name2>]*] 设置编译,链接选项。选项用双引号括起来,如果options里包含双引号,在双引号前加\。@prepend可以让包含的选项在排在已有选项的前面。@configurations可以对于不同的前面定义的configurations设置不同的编译选项。下面的例子中Release configuration中不包含调试信息,使用o3优化,Debug configuration编译选项包含调试信息,使用o0优化选项。 -ccs.setPreBuildStep "<command>" [@configurations <name1>[ <name2>]*] -ccs.setPostBuildStep "<command>" [@configurations <name1>[ <name2>]*] 设置编译预/后处理,根据不同的configuration可以有不同的预/后处理步骤。 -ccs.copyFile <file> [@dir <dir>] [@configurations [<name> ]*] 把指定的文件拷贝到工作空间中。不同的配置可以拷贝不同的文件。可以通过@dir来指定拷贝文件的目的目录地址。 -ccs.linkFile <file> [@dir <dir>] [@configurations [<name> ]*] 命令格式和copyFile一致,但是不直接拷贝文件,只是把文件链接到工程文件中 -ccs.definePathVariable <name> <value> [@scope (global|project)] 用来定义工程或者是全局的路径变量。可以自定义路径变量,但不能是已有的缺省变量,例如CG_TOOLS_DIR。 -ccs.defineBuildVariable <name> <value> [@type (string|dir|file)] [@scope (global|project|configuration)] [@configurations [<name> ]*] 定义编译变量 -ccs.autoGenerateMakefiles (true|false) 是否生成make文件。缺省是true -ccs.buildLocation <path> 指定编译路径,只有在autoGenerateMakefiles是false时有效。 -ccs.buildCommand <path> 设置编译命令路径,缺省使用CCS提供的gmake工具。 -ccs.buildCommandFlags "<flags>" 设置编译命令的flag,例如gmake -k -j等,可以用来使能多核编译,或者分布式编译。 -ccs.buildTarget <name> 设置编译目标名 -ccs.cleanTarget <name> 设置make clean的目标名 -ccs.overwrite (full | keep) 如果工作空间已经有一个同名的工程文件,是否保留该工程。是有full,则覆盖已有的工程文件DSP/BIOSv5.x support: -rtsc.biosVersion <version> 设置使用的BIOS版本。RTSC support: -rtsc.enableRtsc 使能RTSC -rtsc.xdcVersion <version> 设置xdc版本。缺省使用最新的版本。 -rtsc.target <id> 设置RTSC目标名 -rtsc.platform <id> 设置RTSC使用的平台名。 -rtsc.buildProfile <profile> 使用的RTSC配置文件 -rtsc.configurationOnly 只生成一个RTSC配置工程
上述内容如果回答了您的问题,请点击标签栏“是”按钮。您的轻轻一点,会帮助我们更好的管理论坛内容,谢谢
在使用com.ti.ccstudio.apps.projectCreate创建工程以后,会在工作空间中生成一个新的以工程名命名的目录,在目录中有三个文件,分别是.ccsproject, .cproject, 和 .project。工程的相关信息都存放在这三个文件中。
回复 Wei:
楼主讲的是ccs4以上ide下的命令行编译配置,我放上一个ccs3.3下面的例子
上述内容如果回答了您的问题,请点击标签栏“是”按钮。您的轻轻一点,会帮助我们更好的管理论坛内容,谢谢!
回复 user4796829:
顶一个,具体怎样使用这个工具,怎样启动,怎么都没一个认真回答的
回复 天下无狗: