This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:如何在 lwip_sendto 中发送20KB UDP 数据包?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1129917/awr2944-how-to-send-20kb-udp-packets-in-lwip_sendto

器件型号:AWR2944

你好、冠军、

客户希望在 AWR2944中发送具有'lwip_sendTO'的20KB UDP 封包。 SDK 版本为 MCU_PLUS_SDK_awr294x_08_01_06。

调用的 API 为:

numberSend = lwip_sendto (sock、send_buf、4096、0、(struct sockaddr *)&server_addr、ServerSocketlen);  

但该 API 返回-1。

如果数据包长度小于1500字节、同一 API 返回0。

您知道如何调整 Lwip 配置以支持20KB 套接字 UDP 封包吗?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这是因为1500字节是 MTU (最大传输单元)、对于大于此大小的数据包、需要将数据包碎片化。

    您可以在循环中调用 sendto API、直到传输所有字节。

    此致、

    Ajay