This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:关于加载器

Guru**** 2985240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/997724/msp430g2553-about-loader

器件型号:MSP430G2553

大家好、很棒的 TI 系列、

首先,我祝各位过得愉快健康。

我想知道如何了解加载程序信息。

谢谢、

此致、

-BA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有(我猜仍有) slau319 pdf、其中专用 zip 与 BSL Scripter 和一些准备好的脚本

    https://www.ti.com/tool/MSPBSL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Zrno Soli、

    感谢您的回答,

    引导加载程序和加载程序是否相同?

    我还能从 Code Composer Studio (V8)访问 BSL 和/或加载程序信息吗?

    再次感谢、

    此致、

    -BA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berkant、您好!

    对 MSP430进行编程有两种方法。  第一种是通过 JTAG/SBW 接口进行的、最常用于开发和生产编程;第二种是通过引导加载程序(BSL)进行的、该引导加载程序主要用于现场更新。   

    您正在尝试做什么?   

    谢谢、

    JD