你好,我们采用asm里绑定srio中断的时候没有问题,但是用int32_t RegisterInterrupt(uint32_t event , uint32_t vector , CSL_IntcEventHandler isr)这个函数绑定的时候,老不对,经常进几次就程序不对了,但是用int32_t RegisterInterrupt(uint32_t event , uint32_t vector , CSL_IntcEventHandler isr)这个绑定GPIO和定时器的时候(此时没有用asm文件)是好的