请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AMIC110 您好!
原始 TI_ESC.xml 文件位于"\ti\PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.08.01\protocols\EtherCAT_SLAV\ecat_appl\ESI"
我尝试在 TI_ESC.xml 上添加我自己的对象以进行自定义 PDO 映射。
我尝试在 TI_ESC.xml 上添加我自己的对象以进行自定义 PDO 映射。
原始:
RXPDO 映射:1601_1>7010_1、1602_1>7020_1、1602_>7020_2、1602_>7020_3;
TXPDO 映射:1a00_1->6000_1、1a03_1->6030_1、1a03_2->6030_2;
修改
RXPDO 映射:1601_1->6040、1602_1->6062;
TXPDO 映射:1a00_1->6041、1a03_1->6063;
使用 TwinCAT 进行测试时、出现报告"0x001e - cfg 中的 SM 无效"的错误。
我发现很难解决此错误的原因。 有人知道怎么做?
我发现很难解决此错误的原因。 有人知道怎么做?
谢谢