This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:输出逻辑电平

Guru**** 2591040 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/736738/txb0104-output-logic-levels

器件型号:TXB0104

我的客户希望使用 TXB0104驱动泄漏电流为50uA 的输入。  Vccb 为1.8V。  我们使用20uA IOL 对输出逻辑电平进行规格。  50uA 时的预期输出逻辑电平是多少?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    由于它比我们所了解的值的两倍多、因此它很可能不会低于 VCCB -.5。 由于我们在数据表中包含了裕度、他们甚至可能看不到它会变得如此低。 由于它不在数据表中、我无法真正保证它。