This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3200mod:文件系统的引导加载程序示例令牌变量

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/582081/cc3200mod-bootloader-example-token-variable-for-filesystem

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

大家好

我浏览了 FileSystem 的文档

它说

令牌保留供将来使用。 使用0

在每个用户映像文件的引导加载程序示例中、有一个对应的令牌、未设置为零

有人能给我启迪吗? 它的用途是什么?

谢谢、此致

Farhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Farhan、

    如果要创建自己的引导加载程序、则可以使用0令牌。

    我认为 application_bootloader 示例中的令牌处理来自 TI 认为支持 CC3200安全性的天数。 CC3200不支持安全性、因此该代码没有意义。 但我无法100%确认这一说法。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    非常感谢
    TI 的人员能否确认这一点,即对于引导加载程序没有令牌的意义?