This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求教:DSP6678多核EDMA问题。自己设计的函数 用EDMA 把100*400的图像数据从DDR3 搬到DDR3 每次都能成功。但是与sl2互相搬数的时候,第一次能成功,后面几次失败



求教:DSP6678多核EDMA问题。自己设计的函数 用EDMA 把2维的100*400字节的图像数据从DDR3 搬到DDR3 每次都能成功。但是与sl2互相搬数的时候,第一次能成功,后面几次失败

现象描述:现在用的两个核,0核进行数据通信,1核用作算法处理。我主要用1核。由于时间要求高,运算数据量大,不能把数据都放在6678的共享内存中,只能存放在DDR3中,需要的时候再把数据搬进来。

现在用EDMA 把100*400字节的图像数据从DDR3 搬到DDR3 每次都能成功,DDR3 (0x83000000)搬到sl2(0x0C200000)第一次能成功,后面几次失败,搬过来的数据只是其中的一小部分,总是搬不全。导致后面用到这部分数据做运算时,数据还没有来全,导致结果都是错的。

ps:其中SL2用到的0x0C200000-0x0C400000的这部分内存都是通过0核1核的CMD文件分配好了,0核1核都将他开辟出来,没有存放数据,只用来做运算内存空间

问题1:

怎么定位问题?是不是有成功案例,就可以排除配置问题?

问题2:

有可能是冲突问题吗?我的通道,核的配置,事件队列,与0核都不相同

问题3:

执行搬数函数的时间我不能知道,现在测试执行这个函数的主频是0.01ms,有人数时间太长,这个怎么理解?

  • EDMA对SL2的访问木有限制,建议先检查一下搬移前后EDMA参数,看EDMA搬移数据是否完成;如果第一次成功,第二次只搬移了部分数据,是否跟cache有关,在每次搬移前将SL2及DDR做cache invalidate 操作,保证数据搬移过程不被覆盖。

  • 谢谢Andy的解答!

    详细解释一下,搬数的现象。没有搬的部分数据,不是被其他数据覆盖了,而是看起来像是根本没有搬过来,因为内存中去看的话,数据的其中一部分更新,另外一部分没有更新。

    看EDMA的哪些参数就可以表示搬移数据完成了呢?

    还有想问一下,当EDMA和6678的CPU同时访问SL2中的内存的时候,有没有访问优先级呢?是等EDMA搬完再去CPU读取,还是要等CPU读完再去更新数据呢。

    我的程序中用EDMA把数据搬过来就立刻用CPU去读取数据做运算了,我在运算之前设了断点,发现数据只更新了一部分,等计算完毕之后,这部分的数据就全部更新了,所以我怀疑是不是我做运算之前,数据还没搬完,导致后面出错

     

  • 你有等待EDMA数据搬移完成后再去处理数据么,如果只是在启动EDMA之后就去处理数据,是肯定会存在数据还没搬移过来导致处理的是旧数据,建议你等待EDMA完成后再处理,具体如何判断EDMA完成,请参考EDMA user guide有说明,可以读IPR寄存器或者使用中断的方式。

  • 好的,感觉就是这的问题,多谢!

  • 我仔细分析了,我的edma传输程序,会用到csl_edma3GetHwStatus(hMoudle2D,CSL_EDMA3_QUERY_INTERPEND,&regionIntr)去查询状态,当状态 从零变为1的时候就认为搬运完成。观察状态regionIntr.intr是会变成1的。这样判断可以吗?
  • 问题解决了,sl2与DDR之间互相搬数据就会涉及到cache一致性的问题,通过内存无效操作,问题解决。谢谢Andy
  • 楼主你好,本人刚入手dsp,好多东西都不懂!我现在想用edma搬移图像数据,该怎么写程序呢?有简单的例子吗?