This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678,使用ndk自己创建一个工程。如何添加相关的lib



各位专家好,请大家帮忙指导一下,如何使用ndk创建一个工程,并且导入必须的lib.

我使用ndk创建好了工程,然后使用xgconf配置NDK时,勾选了GlobalNetworkSettings。然后不做任何事,就报错了。

错误如下:

 undefined       first referenced                                                  
  symbol             in file                                                       
 ---------       ----------------                                                  
 NIMUDeviceTable C:\ti\ndk_2_25_01_11\packages\ti\ndk\stack\lib\stk6.ae66<nimu.oe66>
error #10234-D: unresolved symbols remain
error #10010: errors encountered during linking; "Try_01.out" not built
关于这个“NIMUDeviceTable ”,我刚刚也发过帖子求教。也看了专家的答复。可是并没有很懂意思,也没有解决到问题。我想请问,是不是因为我没有设置好ndk相关库的路径。能否给一点详细的操作步骤。买了开发板,新手正在学习,请多多帮忙啊,感激不尽。