Hello 您好,
最近一直用C6657 的spi nor flash烧写程序一直没有成功,加载的gel 是在 C:\ti\mcsdk_2_01_02_06\tools\writer\nor\下的相关 gel 文件。
最近一直没有弄成功,请教是否因为下列问题:
1. PLL 初始化不成功(在 gel 文件)
2. DDR3 初始化不成功()在 gel 文件)。
3. SPI nor flash 用这个工程烧写C:\ti\mcsdk_2_01_02_06\tools\writer\nor\evmc6657l spi nor flash.
,SPI接口是否需要初始化在 gel 文件
5. SPI nor flash 是否需要ibl. norwriter 工程是否需要做SPI nor flash初始化。我看网上有的说有需要 ibl,有的说没有不需要,现在那个更大众一点,用的最广泛。 mcsdk的例程是 带 ibl 还是不带ibl的
6. norwriter 用这个工程操作必须在 no uboot mode下?
或者您那有更好的指导连接及文档,非常感谢。最早的时候有个 Andy Yin的连接关于spi nor flash的现在找不到了。
如果spi nor flash有ibl 和 非ibl两种模式,能否提供这两个的相应例程,非常感谢