您好,
我使用6678自制板调试GE例程,DSP能够正常发出数据(通过查看CPSW寄存器的STATA的Rx和STATB的Tx,显示的数据包个数和发出一致),但是PC端用Wireshark无法抓到包。
我们的板子是一块板子上有6678和88e1111 phy芯片,然后有个接插件,自己做的线缆,一端插在接插件,另一端插在PC的网口。
发数时网线插在PC网口的水晶头一个灯会闪烁(黄色),另外一个常亮(绿色),用万用表测试网线两端是通的。
我现在怀疑接插件有问题,于是用示波器tektronix mdo4104c测试,我们的网线是5类双绞线,我测了收的一对收的线都是有波形的,发的线也有。但是无论我dsp发不发数,测出来的现象都是这样。
我要怎么测才能测出来我dsp确实发出去了数?以上现象是否正常?
此外,我能保证dsp软件里配置的mac地址和ip都是正确的。