在多次开关机的过程中发现,有的时候会出现图像模糊的情况。求解!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
图像模糊有很多种的,你具体的是哪样的图像模糊?
会比较推荐用标清的信号源发测试图形来测。
你的描述来看,和硬件关系比较大一些,具体的你要看看电容和晶振。但是一定要确保源过来的东西是一样的。
就是有时开机正常,有时开机后出现的画面就像有一层雾的感觉,就是清晰度不好。另外还会出现屏幕一边出现彩条,还有就是有时开机会闪一下,然后就变白屏了。现在表现症状就这几条。好像电路不稳定。
你后面接的是什么?
先确定一下采集这边有没有问题。
你可以量一下比如白屏的时候TVP的输出是不是就是白屏应该有的值。
还有就是TVP里面有状态寄存器可以看你当前的检测到的是什么视频格式,以及Vsync Hsync是否能够锁定已经锁定,还有lines per frame之类的,你去读一下看看是否异常了。
还有一种可能性就是你之前在配置TVP的时候是否能确保每次都完整的配置成功了?
前段信号异常会不会产生上述现象,我后端接了一个2.4的小屏幕。之前是用的无线收发做信号源。
现在就直接把信号源接在板上,测了一下,感觉那些问题好像没有了。 就是信号会不会对功能上产生影响呢?
简单的说,你 吧你之前有问题的时候的源,直接接到电视上看就可以了。
我感觉更像是非标信号造成的问题。
问题找到了,是I2C, SDA,SCL这两条线上串的电阻阻值改了一下,就好了。