This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54478:TPS54478 WEBENCH 设计负载瞬态仿真问题

Guru**** 2591860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135444/tps54478-tps54478-webench-design-load-transient-simulation-issue

器件型号:TPS54478

您好!

   当我使用 WEBENCH Design Simulated TPS54478负载暂态仿真时、我发现负载暂态结果很差。如下图1所示、但波特图结果良好(增益裕度为-33.05)、如下图2所示。

我不知道为什么,您能帮您分析它,并帮助您改进它吗? 随附的文件是 WEBENCH 设计原理图。 谢谢你  

   

                      图1.

                  图2.

e2e.ti.com/.../WBDesign7_5F00_Load-Transient_2D00_4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun、

    我能够再现您在 Webench 上发现的问题。

    我 建议使用 PSpice for TI。


    您可以在此处申请该软件
    https://www.ti.com/event/docs/accesseventaction.tsp?actionId=3228

    这是 PSpice 的瞬态模型:
    https://www.ti.com/lit/zip/slvmae8

    这是在以下条件下的负载瞬态:
    输入电压3.3V
    输出电压为1.1V
    输出电流为0.1至1.2A
    上升/下降时间为12uA

    我使用的原理图如下:  

    和仿真配置文件:

    请告诉我这是否有助于评估您的设计。

    此致
    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson

       我尝试启动 TPS54478的仿真,出现错误,为什么? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun、

    您是否想向我展示您的原理图的左侧? 我想您对 TPS54478的 BOM 没有任何额外的了解。
    我已经通过电子邮件向您发送了我的仿真项目 您能看到它是否适合您吗?

    此致
    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的大力支持,Nelson

    下面是我的 schmatic 图片,请检查一下  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun、

    感谢您的屏幕截图。  

    对于您的仿真、您必须使当前页面"根目录"(请参阅图标后面的蓝色框架? 您可以通过右键单击并选择"make root"将其设置为页面。) 我在仿真中看到当前根是启动、它应该是 SteadyState 页面。

    尝试对该 SteadyState/Page1进行修改;它比设置新页面更方便。 在仿真之前、请确保您的当前仿真系统配置为 SteadySte-trans:

    此致
    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nelson

        现在仿真还可以,贝利沃是我的仿真原理图和结果(结果是1.039-1.142V,超出了我的规格,1.1V 要求是1.07V-1.17V)。对于 TPS54478,如何进行呕吐?

    此外,对于波特图仿真, 使用该工具时如何进行?以及 WEBENCH 波特图仿真结果是否正确?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun、  

    我会尝试一下您通过 Webench 获得的补偿值。 通常、它们应应用数据表中所示的相同设计公式。

    除此之外、您还可以按照数据表第8章中的说明增加开关频率或 Cout。

    此致

    Nelson