This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297使 IN0极性反相

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837696/lmh1297-lmh1297-invert-in0-polarity

器件型号:LMH1297

你(们)好。

 LMH1297是否有可能反转 IN0极性 ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip。

    在 LMH1297器件上、您可以反转任何输出极性。 这种反相是在输出上完成的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser。

    主机是 SFP 金手指(引脚排列作为附件),

    当接线连接到 PCBA,IT`s +/-交换问题。

    (PCB 布局左侧 IC,右侧为金手指)

     请提供建议  

    LMH1297引脚编号

    数据表名称

    应用要求

    19.

    IN0 +

    差速器-

    18

    IN0 -

    差分+

     

     

     e2e.ti.com/.../Embrionix_5F00_Pinout_5F00_Table.pdf

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    请注意 LMH1297编程指南第3.14节。 通过寄存器设置、您可以 反转任何输出的输出极性。 请连接输入 IN0以适应您的 PCB 布局、然后您可以根据需要反转输出极性。

    此致、Nasser