This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3253:Vin 引脚是否将电流拉至 VCC?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3253, SN74CB3Q3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/867143/sn74cbtlv3253-whether-the-vin-pin-will-source-current-to-vcc

器件型号:SN74CBTLV3253
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3253

大家好、

我们 要检查 Vin 电压是否高于 VCC、  Vin 引脚是否会向 VCC 提供电流? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当 Vi 或 VI/O 大于 VCC 时、您似乎在问 SN74CBTLV3253是否可以对电源轨反向供电。 我找到 了这篇技术文章、其中提供了有关如何确定器件是否能够反向供电的更多信息。 该条规定:

    检查二极管的最佳方法是查看绝对最大规格 Iik 和 Iok。 如果电流限值为(+/-)、则 Vcc 和 GND 有一个二极管。 如果只有一个(–)电流、则只有一个连接到 GND 的二极管。


    通过查看 SN74CBTLV3253数据表、IK 和 I I/OK (-50mA)的绝对最大规格仅适用于 VI 和 VI/O 为负时的情况。 根据技术文章:

    绝对最大规格

     

    输入或输出上无到 VCC 的钳位:

    此器件无法反向供电

    因此、SN74CBTLV3253无法对器件或电源轨反向供电。  这并不意味着器件受到保护、不会受到损坏。  该器件仅支持 I/O 端口上的轨到轨开关。  VI/O 或 Vin 大于 VCC 可能会对器件造成永久损坏;不表示功能运行。

    我还想指出、该器件具有 断电保护功能。 这意味着、当 Vcc = 0V 且 VI/O 大于0V 时、开关将保持高阻抗状态、并且不会有破坏性电流流流过开关、电源将不会反向供电。 此功能仅在器件断电(VCC = 0V)时适用。

    我是否可以询问您关注的输入电压高于电源电压的应用是什么? 您是否询问有关选择/启用输入引脚或 I/O 通道引脚的信息? TI 提供了多个支持超出电源电压的输入电压的开关。 SN74CB3Q3253似乎适合您、因为它支持断电保护以及超出电源电压的输入电压。 这是由于开关的电荷泵架构造成的。

    请告诉我这是否能解答您的问题、或者您是否有任何后续问题! 我想知道您对在您的系统中实施 SN74CB3Q3253有何看法。

    此致、

    Kate