This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104-Q1:RAD 硬逻辑电平转换器?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104-Q1, SN74LVC8T245-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1068598/txu0104-q1-rad-hard-logic-level-shifter

部件号:TXU0104-Q1
“线程”中讨论的其它部件: SN74LVC8T245-EP

您好,

我正在寻找60MHz 1.8V LVCMOS 至5V 逻辑电平转换器(4.5V VIH)。 TI 的空间合格逻辑系列似乎都无法实现这一点,因为它们都以3.3V LVCMOS 或 TTL 逻辑电平运行。 我听说  TXU0104-Q1可以用于此目的,而且它看起来可以考虑速度和逻辑级别,但我不确定它在低地球轨道(LEO)中的作用。  TI 是否计划对可以为 LEO 进行此翻译的任何其他组件进行资格鉴定?

谢谢你,

安纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳德,你好!

    我们正在开发一款新的5V 转换器,用于空间应用。 目前,路线图看起来设备样本将于3月左右推出,10月全面发布。
    目前有一个 SN74LVC8T245-EP,该部件将与之类似,但对于空间应用,其 SEP 等级将为-SEP。

    此致,

    卡兰