This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Processor-SDK-AM335X:[DRA604BIZCZQI] SPI CS 切换数据传输的每个字节

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1075842/processor-sdk-am335x-dra604bizczqi-spi-cs-toggle-on-every-byte-of-data-transfer

部件号:processor-SDK-AM335X

我们要求在 SPI 数据传输的每1字节上切换 CS。 当前使用 的内核版本 ti_LTs_4.4。

我们是否有直接的方法来实现这一点? 根据我们目前的理解,驱动程序的编写方式只能在每次完成传输时切换。 请支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔斯门,你好

    对延迟回复表示歉意。 如果您仍需要此线程的帮助,请告诉我。

    我认为您正在引用 Linux 内核版本吗? 请记住,内核4.4 (即 AM335xLinux 处理器 SDK 3.x)对于我们来说太旧了,无法在论坛上提供支持,但我可以看看最新的内核5.4版本(SDK 7.3)。

    此致,

    尼克