DM8168 CAPTURE 长时间工作,
出现 [m3vpss ] 9233898: CAPTURE: Overflow detected on VIP1, Total Resets = 2,视频就不采集了,
系统貌似也挂死了
这是什么错呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,你好.我也遇到过这样的问题,但是更多的却是 HDVPSS M3 这个子核会挂掉.....我们用的是DVRRDK3.0的包 CPU也是2.0 的, 跑高/标清视频编辑码时,HDVPSS 就会挂,时间不定.有的时候是10几个小时 有的时候是几十分钟......我们用的这个DVRRDK的包在uD-work的开发板上跑就没问题的,我也看他们开发板上用的是TPS40400给1V_AVS这个Core电压供电,并且没有用到PMU功能的,电压一直是1.0V......我们自己的板卡把这个电压抬到1.03V,还是会挂的.....请问 你们遇到过这种问题吗?有什么解决办法没有,或者这个问题会是哪方面引起的?
TPS40400是一个电源控制芯片,用来给AVS_1V供电的,AVS是动态调压的,其收AVS驱动控制,AVS_1V 不能设定为恒定电压。你们的板子上AVS是用的TPS40400么?
Louis 你好,我们用的就是TPS40400 来给Core电压提供1.0V,我们用的是DVRRDK3.0的包,这个包里关于该电源芯片的驱动是无效的,但是这个包在uD-work的EVM板子上运行,这个EVM板就很稳定的,从来没看到它这个EVM板HDVPSS M3会挂掉的,它上边用的也是TPS40400来提供core电压的,我测过,uD-work的板子上该路电压就是恒定的1V的.....没有动态的改变!不过,听说3.5的包支持TPS40400 的驱动了,回头我们试一下看看先! 不过除了这个1V_AVS Core 电压之外还有什么 影响较大呢?比如DDR3 、Capture 等等!像这种问题是否有人遇到过?怎么排除的?请多多指教,谢谢!
首先明确一点,RDK V3.0当中确实有TPS40400的驱动,在DVRRDK_03.00.00.00\ti_tools\linux_lsp\linux-psp-dvr-04.04.00.01\src\linux-04.04.00.01\drivers\regulator\tps40400-regulator.c,不过给参考UDWorks DVR的相关代码,这部分代码由宏CONFIG_REGULATOR_TPS40400控制,在DVRRDK_03.00.00.00\ti_tools\linux_lsp\linux-psp-dvr-04.04.00.01\src\linux-04.04.00.01\arch\arm\mach-omap2\board-ti8168dvr.c中可以找到,而TI 的EVM使用的是另外一颗PMIC。另外,你的DDR SW leveling是否做过了?
我这边遇到了同样的问题,xiaohui lin1的问题解决了吗? kfb_lam@126.com
VIP overflow的问题,从几个方面去看
1. 输入源端。如果你的ADC(或者说Video Decoder,传感器,etc)过来的信号本来就有问题,那么会导致VIP这边采集到有问题的数据,导致出错。你需要去测量输入的信号质量并加以改善。
2. 硬件上的问题,也就是前文所说的典型的是1V AVS供电质量不佳的问题。你要测量电源的纹波,以及是否存在可能的瞬态脉冲波形,导致在某时刻电压值不符合spec的要求。 DDR也是其中一个需要检查的地方,前面的帖子也说的很清楚了
3. 此外,还需要看看你的这个打印是持续不断的打吗,还是说偶尔会出现。系统是否还能继续工作。这个就是具体的问题了。