ISS要依赖HDVPSS的功能,我一直理解为, HDVPSS负责配置前端采集驱动,提供给上层的接口FVID2_xxx系列的,ISS是这个架构下收到的图片的做的一系列的前端处理. 不知道我这个理解对不对。
还有我要问,就是我跟踪M3上DCC的单帧抓拍。的 发现,Alg_ITK_Link_tskMain这个运行的时候,如果要抓一张RAW的格式 调用了 issTriggerRawCapture这个函数,只是在ISS寄存器上isif_reg->SYNCEN 这个寄存器写个值 就能得到RAW格式的图片? 不需要停止采集,重新配置外部解码器,重新设置分辨率,图像格式,在开始采集。这样一系列的工作吗? 那如果外部解码器是在不断的送YUV422的数据的话, 你单帧触发一张RAW ,这个能行吗,我有点没看懂。