This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI 模拟视频器件(视频ADC/DAC)资源索引帖

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146, TVP5147, TVP5150AM1, TVP5151, TVP5154, TVP5160, THS8200, THS8135, TVP7002, TVP5150, TVP5158, LMH1980, AM1808

本帖内容涵盖以下芯片
--标清视频解码芯片: 
 TVP5146
 TVP5147
 TVP5150AM1
 TVP5151
 TVP5154
 TVP5160
- 高清视频AD:
TVP7000/1/2/25i
- 高清视频DA:
THS8200/THS8135
在视频应用中,总是会需要用到Video Decoder/Encoder, 来进行数字信号和调制过的视频信号的转换。
TI 在这个领域也推出了不少器件可供选择。 视频标清分辨率的Decoder有TVP5147, TVP515x和TVP5160, 高清的Decoder是TVP7002,Encoder有THS8200
开这个帖子的想法,一是给大家提供一个快速寻找设计参考资源的地方,厘清这些资源的作用;
--不怕没有参考资料,而是害怕资源太多,一下子就没有了方向了。我会提供一些关于芯片选型方面的建议,介绍一下资源的出处和他们的作用。
二是提供一个索引既往问题的平台,。
--很多东西都是相通的,在一个器件平台上遇到的问题,往往可以fan out到其他器件上作为参考。论坛的搜索结果往往会有一定的局限,我希望整理出一些'The most asked questions' 让大家都能看到。 
这些东西的来源很多来自于论坛上一些开发者遇到的问题,有些也来自于TI的同事和我在具体的支持过程中遇到的实际案例。   谢谢他们。
1楼  引言
2楼  器件选型
3楼  器件资源帖
4楼  TVP515x 问题
5楼  TVP7002 问题
6楼  THS8200 问题
7楼  Reserved
8楼  Reserved
9楼  Reserved
10楼沙发自己坐
  • 2器件选型

    有个比较全的文档在这里

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/sg/slyb112a/slyb112a.pdf      里面有同系列器件的功能对比,还有针对具体应用的分析。

  • 3楼  器件资源帖

    TVP产品在官网上面能够提供的文档和资源基本都差不多。 比较关键的有几个:

    - datasheet   提供软硬件设计的依据

    - layout guidelines   这个太关键了。大多数的图像质量问题,和PCB走线设计直接相关。建议画板前好好看看这个文档,避免后面不必要的麻烦。

    - EVM相关的文档和软件    需要硬件原理图参考,看EVM的user guide。你需要的寄存器配置表,在EVM配套的软件里可以找到。

    - patch code download guidelines     除了配置寄存器表,TVP的片子(除了TVP7002)可以下载厂家提供的patch code来保证配置是针对当前应用最优的。  patch code 下载地址

    - 封装和引脚文件   我们提供CAD格式的原理图/PCB库文件,你可以用Ultra Libarian软件直接转换成Cadence, AD等主流EDA软件的元件库。    操作方法看这里:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/16832.aspx

    - EVM和配置实例

    关于TVP7002/THS8200,2个片子其实正好形成了一对收发,所以EVM板子我们也做成了一对EVM资料和寄存器表,请直接在http://www.ti.com.cn/tool/cn/tvp7002evm 上下载。

    目前这2个片子具体支持了YPbPr/VGA的哪些分辨率, 数字接口是YUV444/422, 还是RGB, 都可以在配置表中的excel文件里找到。http://www.ti.com/cn/lit/zip/slec029    这个文档包括一个excel表,完整地列出了所有已经支持的分辨率和需要配置的寄存器的值;另外的inc和cmd文件其实就列出了哪些寄存器是格式相关寄存器和分辨率帧率相关寄存器。如果客户需要excel之外的分辨率配置,可以参考这个做相应修改。

    THS8200和DM642芯片的配置实例可以在http://www.ti.com/cn/lit/pdf/spra961 找到。

    除了deyisupport,还可以查看e2e论坛上相应的板块:

    TVP5150AM1: http://e2e.ti.com/support/data_converters/videoconverters/f/918.aspx

    其他的TVP THS器件:  http://e2e.ti.com/support/data_converters/videoconverters/f/376.aspx

  • 4楼  TVP515x 问题

    万变不离其宗, 首先要吐血推荐Leon Yu大神总结的帖子,对芯片应用的各方面问题都有涉及 , 应该列为TVP51xx芯片开发不得不看之首:

    一个手册里面没有提到的关键参数:  TVP5150从CVBS输入,到有数字输出经过的时间,或者称为延时,是3-lines。具体取决于视频制式。所以可以认为TVP5150的延迟非常低,非常适合于高实时性的应用。

    下面,讲一讲此类芯片一些基础知识,调试的一些思路:

    如何检测输入的分辨率,如何看输入的视频格式是什么,如何确定采集是正常的?
    -以TVP5150为例,3.21.49 Status Register #1  中可以读到输入信号帧率,和同步信号是否被lock住(若没有,采集或者信号本身是有问题的);3.21.53 Status Register #5 可以看当前检测到的视频标准是什么(NTSC/PAL/已经其他很多种);3.21.53 Status Register #5 这个寄存器决定TVP5150是否允许自动检测并切换视频格式。  3.21.5 Autoswitch Mask Register 这个寄存器可以看TVP5150允许在哪些视频格式中切换(这个是可以设置的。 设置较少的autoswitch格式,有助于加快自动切换的速度)  3.21.32 Video Standard Register 这个寄存器可以强制TVP按照你指定的视频格式进行采集。 3.21.45 Vertical Line Count MSB Register   &  3.21.46 Vertical Line Count LSB Register  这组寄存器可以读出采到的视频包含多少行。

    TVP5150可以配置成输出纯黑(black output)。这样可以隔绝输入视频源的影响,这给调试采集功能带来方便。这个功能TVP5158也有。 这个功能还可以用作当没有视频输入时,让后端设备的采集功能不至于挂掉,至少可以有个黑屏的状态。

    阻抗匹配问题:  一般CVBS都是要求同轴电缆的,所以板子上和电缆要一起做好阻抗匹配。通常我们见到的如采集重影的问题,简单地调整匹配电阻大小即可解决。

    一些论坛帖子和我遇到的实例:

    Video Decoder是需要比较精密的时钟参考,才能准确地去采样视频的。以下是一些例子

    tvp5146pfp 无法检测视频输入(还是时钟晶振问题啊)

    TVP5150这个视频芯片是不是可以通过读什么寄存器来判断是否有视频输入

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/f/22/t/17389.aspx


    有客户反映,TVP5146 不工作 -> 结果发现晶振不起振 -> pll电源不对

    DM6467 tvp5147m1 composite 视频采集的问题  最后发现是因为数据格式错误造成的



    TVP数据线某位被拉低造成的图像质量问题

    TVP5150AM1IPBS 图像颜色失真,实为数据低位被截断

    TVP5150这个视频芯片是不是可以通过读什么寄存器来判断是否有视频输入? 有轮询寄存器的方法

    tvp5150am1采集720x576时两边都有黑框要怎么配置才可以消除。

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/f/22/t/78878.aspx

    关于DM368采集PAL视频

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/58784.aspx

    TVP5158超级帧 ,讲解数据格式的。

    TVP5158的四路视频的后端提取

    tvp5158 4路CIF数据提取的问题【请 Leon Yu 大侠进来指导】

    DM368+TVP5158 可以采4D1吗
    TVP5150的输出和其他信号会同时接到主芯片引脚上,TVP5150不工作时,我们需要把TVP5150的输出引脚设置成高阻的,可以吗?
    请看手册以下章节: 3.18 Reset and Power Down  里面有提到:
    After RESETB is released, outputs SCLK and YOUT0 to YOUT7 are high-impedance until the chip is initialized and the outputs are activated.
    所以只要拉一下 RESETB,放开之后不去配置TVP5150 输出就是高阻的,并联且没有影响,这是可以做到。

    TVP5158的多路复用
    http://blog.csdn.net/shanghaiqianlun/article/details/7686885

    DM8148+TVP5158 图像颜色不正常问题

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/69720.aspx

    DM8168 5158


    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/77062.aspx

  • 5楼  TVP7002 问题


    TVP7002的寄存器配置,EVM等信息请参考3楼。

    对于TVP7002的输出格式的讨论:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/63245.aspx

    如果用TVP7002接入VGA,那么推荐按照VGA接口的规范添加EDID功能(一般是在VGA接口上的I2C上挂EEPROM实现),这样可以确保VGA源给过来的是一个标准VESA时序的信号。

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/f/22/t/77334.aspx

    问题:TVP7002具体支持什么格式和分辨率?

    答: TVP7002 可以采集VGA和YPbPr视频输入。输出支持20位BT1120或者外同步方式。截断数据低位就可以用作16bit模式。   具体支持的分辨率,请看3楼链接中slec029a压缩包里面的excel文档,里面都列出来了。

    问题: 在slec029a中没有看到YPbPr采集的1080p25p30的配置?

    答:http://e2e.ti.com/support/data_converters/videoconverters/f/376/t/129640.aspx    需要外接LMH1980芯片实现。

    问题: 在slec029a中没有看到TVP7002支持Data Enable(DE)方式的外同步输出接口?

    答:支持的。 MISC Control 2寄存器Test output control        001 = Data Enable output 设置下即可。

    问题: 如何用TVP7002实现自动分辨率检测和调整?
    问题:TVP7002 采集出现绿点怎么解?
    问题: TVP7002 采集到的图像有黑边
    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/63421.aspx

    视频解码器型号咨询!

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/64648.aspx
  • 6楼  THS8200 问题

    问: THS8200 的热焊盘是否需要接地 ?
    Please refer to this document:
    ‘Solder the thermal pad to a thermal land on the PCB and
    via to the internal GND plane. When split GND planes are used, the thermal pad should be connected
    to the digital GND.’

    新手求问如何VPBE输出配置THS8200(DM6437)

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/60058.aspx

    THS8200 YUV422->VGA 颜色反掉的问题

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/66541.aspx

    THS8200是否支持CVBS输出?

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/66221.aspx

    THS8200输出偏亮/偏暗/亮度如何调节?

    答:看一下手册关于FSADJ1 和FSADJ2 脚的描述。这两个脚是外接一个电阻到地的。电阻值是用来调整亮度的。而寄存器data_fsadj则是去选择是参考FSADJ1 还是FSADJ2来调整亮度。

    问:为什么THS8200输出的VGA图像上出现拉丝现象?(Discrete Sync)

    很可能是因为HSync和像素时钟之间不满足建立保持时间要求导致一些HSYNC没有被正确采到。 这种紧张的时序关系很容易导致图像上出现拉丝的现象,和温度也比较相关。 建议可以先用示波器的建立保持时间测量一下。尽量放宽时序margin。

    THS8200显示颜色溢出的问题:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/58177.aspx

    THS8200在输出VGA1440X900P60的信号HS与VS无法对齐

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/76312.aspx

  • 你好,Eason

          我不知到你们是否测试过标清(TVP5150)缩放到cif,编码出来bitrate=300000(300kb),25fps的效果,我们的发现效果很差(很模糊,然后在看直线都是有锯齿的),我看了yuv文件,采集到的图像都有锯齿,不知到该怎么办.你是否有编码后的效果呀?或则我应该到哪儿去找到对应的效果视频?

           希望你能给我回复.

  • http://www.deyisupport.com/blog/b/av_tech/archive/2011/07/20/tvp5150xxx-tvp5151.aspx

    EX6:为什么我的图像上锯齿、重影很严重?

    An:该类问题通常是由于场的处理造成的,属于系统设计问题。一是看是否分静止和运动。如果静止图像也有严重的锯齿,比如你输入一标准信号,看看水平交界的地方是否有明显的错行问题。如果有,应该是后端CPU奇偶场不分造成的。如果只有运动画面有,应该是后端CPU的de-interlace造成的。

    请问这里你提到的YUV文件,是缩放后的CIF还是采集到的原始YUV呢?

  • 你好,Eason

    我们用的平台包括dm365和dm368都带了tvp5150,

    下面这个链接是我之前问的一个问题,不过没有得到解答,链接如下:

    http://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/100/p/314811/1095670.aspx#1095670

    我当时问的问题是,我们的颜色(白色的时候)翩灰色,你可以看前3张图像,后面3张是找的另外一家公司的产品做的对比;

    现在我想讨论的是,我们采集出来的图像在两个颜色中的过度阶段出现了锯齿(我只能这样描述),对比下面的图片,他们在两个颜色间的过度是很干净的,我不知到为什么会出现这样的现象?不知到有什么好的解决方法,或者测试方法。我猜因为这样所以我们的视频看起来总是很模糊,尤其在编码后,希望你能帮助我。

         非常感谢

  • 你好,Eason

    我的板子是EVM6467T,AM1808EVM板子都是TVP5147的AD芯片。

    开发板都有720p,1080p的例子。现在我有个半球摄像头,像素比较低。

    AN-5321A半球摄像机

    像素:PAL:512H×582V NTSC:512H×492V

    CCD类型:1/3"SONYCCD
    信号制式:PAL/NTSC
    分辨率:420TVL

    请问:这种PAL的信号应该是CVBS信号,他像素512*582输入经过TVP5147后,是否就是720P的BT.656数据标准数据,而不管前段的CCD摄像头的像素。如果我要评估720P,1080P的例子,需要使用什么类型的摄像头?

  • 5147支持最多D1的分辨率。

    而720p和1080p的分辨率都是比这个大的多的。

    如果你要评估720p 1080p的例子,你需要看看你的6467板子上是否还有其他的视频接口? 如YPbPr,VGA等? 这个需要具体看你的EVM板子的接口。

    另外,据我所知,AM1808应该不能支持720p和1080p采集。

  • 你好,Eason

    我们使用TVP5151芯片,想将模拟信号通过TVP5151芯片转换成YUV格式,然后传给MT6572的camera接口。

    现在调试遇到了一些问题,MTK原厂Support给我们反馈“TI平台TV系列芯片在MT6572平台(Android)调试过”,能否帮忙确认一下,是否有驱动的示例代码。

    谢谢!

  • 1.  TVP515x的数字接口就是10位的YUV口,通过设定寄存器就能采集图像并输出量化数据。

    2. 手机芯片应该都是MIPI一类串行接口, 需要用YUV->MIPI的桥片

    3. 所以你需要的驱动,无非就是 a) TVP5151要工作,所必须要配置的一组寄存器,这个我们能提供 b) 桥片要工作,所必须要配置的一组寄存器, non-TI c) 配置移动芯片通过MIPI口来采集图像的驱动, non-TI。

    你要的这个驱动,ti没有。我可以提供的东西就是a)

    BR,

    Eason

  • 你好,Eason

    感谢你的回复。

    我们需要TVP515X输出yuv422格式的数据,能否将对应的寄存器发我一下。

    谢谢!


  • CVBS1 In, Auto-switch

    WR_REG,VID_DEC,1,0x03,0x69 // GPCL HIGH, YUV output enable
    WR_REG,VID_DEC,1,0x0F,0x02 // GPCL on INTREQ/GPCL/VBLK pin
    WR_REG,VID_DEC,1,0x07,0x20 // Pedestal control on

    这样就能跑起来了,默认是自动检测输入格式和分辨率的。 输入是CVBS,输出是656嵌入同步的YUV422数据。

    如果有其他的要求,请在手册里面找相应的寄存器,不确定的话请找我。

  • 你好,Eason

    感谢你的回复。

    我们需要如图中的同步信号,有效数据区域hsync和vsync一直拉高:

    请问通过配置寄存器的方式能不能做到。

    谢谢!

  • Hi,

    Hsync 在 Active pixel处包络为高电平,是支持的。这个就是常见的DE(Data Enable)模式。 在5151上面的AVID脚输出, 设置一下3.21.4 Miscellaneous Controls Register【2】,3.21.6 Miscellaneous Output Controls Register【1】,3.21.16 Active Video Cropping Start Pixel MSB Register, 3.21.17 Active Video Cropping Start Pixel LSB Register,3.21.18 Active Video Cropping Stop Pixel MSB Register,3.21.19 Active Video Cropping Stop Pixel LSB Register

    Vsync这个,没有见过这种时序,应该是不行。

  • 你好,Eason

    感谢您的回复。

    大部分摄像头sensor芯片都是这样输出给android主芯片的(比如HM5065,datasheet在附件中,43页)。是否是极性的问题呢,如果vsync信号在有效数据区域一直拉低也是可以的,这样是否可以做到呢?

    还有我们量到vsync大概是60Hz一次,我们的模拟数据源是一秒钟30帧的pal,这是否正常呢?

    看TVP5151 datasheet中,VSYNC在一帧数据会产生2次,是这样吗? 

    谢谢!

    HM5065-DS-V03.pdf
  • Eason,你好!

    现在可以看到图像了,但是颜色有异常:

    是否可以通过修改寄存器的方式解决这个问题。

    谢谢!

  •  请提供原始的图像做对比分析,为了搞清楚:

    1. 图像是否完整,是否有位移?

    2. 颜色不对是哪种类型,典型的如红蓝反色,或者颜色过渡有问题

  • Dear Eason Wang:

        您好,我目前在调试TVP5150 遇到了输出图像会有轻微抖动的问题,我这边也搜索了相关的文档说要修改奇偶场的问题,由于刚刚调试不清楚奇偶场

        的修改是指具体的哪些寄存器修改,还是说cpu端的修改,请帮忙回复在下的疑惑,谢谢。

  • 你是需要TVP5150芯片输出奇偶场?手册上看这两个寄存器

  • Dear Eason Wang:

              您好,非常感谢您的回复,目前初始化的寄存器测试如下:

             1.未有图像输出

               tvp5150_write_cmos_sensor(0x03,0x6b);
               tvp5150_write_cmos_sensor(0x0f,0x02);

            2.有图像输出,但是图像会抖动

             tvp5150_write_cmos_sensor(0x03,0x6f);
             tvp5150_write_cmos_sensor(0x0f,0x02);

      

            3.有图像输出,但是图像会抖动

             tvp5150_write_cmos_sensor(0x03,0x6f);
             tvp5150_write_cmos_sensor(0x0f,0x02);

            抖动问题和论坛中的帖子http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/f/22/t/48382.aspx 描述得差不多

          如下图整个屏幕都在抖动,特别是红色的区域比较明显,请Eason帮忙分析一下是平台的原因,还是说输入的信号,其他其他的原因导致,非常感谢

          

  •  2.有图像输出,但是图像会抖动

             tvp5150_write_cmos_sensor(0x03,0x6f);
             tvp5150_write_cmos_sensor(0x0f,0x02);

     

            3.有图像输出,但是图像会抖动

             tvp5150_write_cmos_sensor(0x03,0x6f);
             tvp5150_write_cmos_sensor(0x0f,0x02);

    首先,你的2/3两点, 寄存器值是一样的,是否有遗漏了某种情形?

    从寄存器配置上来看, 是没有什么问题的。你可以做的是

    1. 回读寄存器确认配置正确无误。

    2. 用示波器测量FID管脚确有FID信号输出,能测量到电平跳变并且周期正确。

  • 此外, 和TVP对接的主芯片,那么他们的接口是嵌入式同步还是分离同步?是否接了Hsync,Vsync,FID?

    那么主芯片采集端的软件是配置成用嵌入同步还是用分离同步来采集? 按照之前你的描述来看,你只配置了tvp的FID输出,但是主芯片采集端是否配置了分离同步去采集?即使配置了分离同步的采集,那么是否是包含FID的分离同步?

    BR,

    Eason

  • Dear Eason Wang:

           您好,非常感谢你如此细心的回答。

         我先介绍我这边的硬件接法,FID/GLCO和AVID和INTREQ/GPCL/VBLK脚都悬空 ,HVSYN和VSYNC的输出如下图片,我这边咨询了MTK工程师,他们那边

         说MTK摄像头采集没有嵌入同步和分离同步采集的说法(有可能是表达方式不一样),所以目前我也不清楚是哪种方式?但目前预览的大小只能设置为320*288才  能让显示满屏。之前描述的寄存器初始化如下。请Eason 帮忙分析抖动的原因跟硬件接法相关还是说跟主控端设置有关,非常感谢。

            2.有图像输出,但是图像会抖动

             tvp5150_write_cmos_sensor(0x03,0x6f);
             tvp5150_write_cmos_sensor(0x0f,0x02);

            3.有图像输出,但是图像会抖动

             tvp5150_write_cmos_sensor(0x03,0x6f);
             tvp5150_write_cmos_sensor(0x0f,0x00);

     

        HVSYNC

        

    VSYNC

  • Hi,

    由于你的FID是悬空的,那么即便采用分离同步,那也只使用了Hsync和Vsync。 所以你贴的这两组寄存器和其结果应该没有用了。

    从你的Hsync和Vsync波形本身来看,没有问题。

    在同步方式这一点上你仍然需要确认一下主芯片采集用的是哪种同步方式。

    请看手册以下章节来理解一下。

    3.12 Synchronization Signals

    3.14 Embedded Syncs

    在tvp段有寄存器来控制是用Embedded Sync还是Discrete Sync。 

  • 我看了下你的这个图, 这里可以看到红线框内有明显的黑边,右侧有明显的色彩条纹。这个现象你那边能解释吗?

    感觉像是采集偏移了几行几列出现的现象。

  • Dear Eason Wang:

            你好,针对如下图片,我这边预览设置为320*240

             初始寄存器设置为:

            tvp5150_write_cmos_sensor(0x03,0x6f);
             tvp5150_write_cmos_sensor(0x0f,0x02);

    如下图可以全屏显示,我把预览设置为320*288,初始寄存器设置为:

            tvp5150_write_cmos_sensor(0x03,0x6f);
             tvp5150_write_cmos_sensor(0x0f,0x02);

           tvp5150_write_cmos_sensor(0x16,0x40);

    但是预览还是会抖,我这边再次咨询MTK的工程师采集信号同步的问题,暂时还未回复,请知悉

  • Dear Eason Wang:

         您好,我这边在MTK平台上采集过来的图像宽高每一帧都在跳变,变化的范围高差距为1,比如高是307,308,307,308,307....

         想请教一下Eason,能否设置tvp5150固定的输出每一帧宽高,谢谢

  • Hi ,

    1. 确认一下,视频源直接连接显示器是否有该问题?  

    2. 换用不同视频源是否存在该问题?

    3. 可以通过测量视频源信号来确认该行数跳变是否来自视频源以及tvp

    4. 可以强制tvp芯片按照NTSC或者PAL格式来做采集。3.21.32 Video Standard Register 但是不能强制设定输出的宽高。

    5. 3.21.45 Vertical Line Count MSB Register、3.21.46 Vertical Line Count LSB Register这个寄存器可以看TVP上采集上面认到的图像行数。   你提到的高度, 是你主芯片这边检测到的?  307这种也不是标准的D1分辨率吧。    720x576和720x480都不符合。  这个高度是指的什么?

  • 请问TI的官网有没有tvp5150的Demo代码?,如果有,可以给个链接吗,谢谢!

     

  •  

    不用专门写驱动,直接I2C配置如下寄存器即可

    WR_REG,VID_DEC,1,0x7F,0x00              // Restart CPU

    WR_REG,VID_DEC,1,0x0F,0x0A              // Select GPCL pin definition

    WR_REG,VID_DEC,1,0x03,0x6F              // GPCL high (not used), YUV output enable

    采集部分,按照BT656的配置即可。

  • 您好,最近在用TVP5147,配置寄存器以后VS/HS、DATACLK等并没有输出波形,我的TVP5147复位引脚直接接的高电平,配置寄存器之前要复位5147一下吗?

  • 这颗芯片需要先复位RESETB脚再做I2C配置的。详细看手册2.8 Reset and Initialization

  • dear Eason:

    多谢回复,新手还望指教。我复位配置完以后,DATACLK没有输出的。(但是示波器捕捉到在复位引脚低电平的时候可以输出26.5Mhz信号)。等到复位信号恢复高电平以后,DATACLK信号就没有了。可能是什么原因呢?(I2C借用的eeprom操作的函数,改了芯片地址)

    GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 2, GPIO_PIN_HIGH); // GPIO0[1] 即连接复位引脚,高电平
    Delay(0xFFFFF);
    GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 2, GPIO_PIN_LOW); // GPIO0[1] 即连接复位引脚,低电平
    Delay(0xFFFFF);
    GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 2, GPIO_PIN_HIGH); // GPIO0[1] 即连接复位引脚,高电平
    Delay(0xFFFFF);
    // Operation Mode Register 0x03h
    EEPROMByteWrite(0x03, 0x01);
    EEPROMByteWrite(0x03, 0x00);//两个
    Delay(0xFFFFF);

    //Output Formatter 2 Register 34h 输出形式
    EEPROMByteWrite(0x34, 0x11);

    //Input Select Register 0x00h
    EEPROMByteWrite(0x00, 0x06);

    // AutioSwitch 04h 0x01 NTSC 待定
    EEPROMByteWrite(0x04, 0x7F);

    // Video Standard Register 02h 0x00 PAL
    EEPROMByteWrite(0x02, 0x00);

    //Luminance Processing Control 3 Register 08h
    EEPROMByteWrite(0x08, 0x00);

    //Chrominance Processing Control 2 Register 0Eh色度处理
    EEPROMByteWrite(0x0E, 0x04);

  • 以上是配置TVP5147的寄存器。

  • 我想你可能需要先确认一下芯片的逻辑有没有正常跑起来。

    - 是否确认过RESETB拉低和拉高是在I2C配置之前发生的,并且按照手册要求间隔至少1ms?  RESETB脉冲是否能保证200ns至少?

    - 通过I2C去回读已配置的寄存器,是否能验证写入正确?

    - 接上摄像头,去读一些状态寄存器,从侧面看看芯片是否工作正常。如2.11.35  Status 1 Register 

    Vertical sync lock status                  Horizontal sync lock status

    BR,

    Eason

  •     reg_val = CodecRegRead(baseAddr, 0x0E); //读取寄存器  

    结果都是读出来的地址,比如0x0e

  • /****************************************************************************/
    /* */
    /* 读寄存器 */
    /* */
    /****************************************************************************/
    unsigned char CodecRegRead(unsigned int baseAddr, unsigned char regAddr)
    {
    #ifdef CODEC_INTERFACE_I2C

    // 发送寄存器地址
    slaveData[0] = regAddr;
    I2CCodecSendBlocking(baseAddr, 1);

    // 接收寄存器返回数据
    I2CCodecRcvBlocking(baseAddr, 1);

    #endif

    return (slaveData[0]);
    }

  • 看到你的另外一个帖子,感觉你的I2C操作本身可能还有问题。

    一个建议是你用I2C去操作一下板上的其他I2C设备,或者从其他已经验证过的板子上I2C跳线过来配置一下5147看看。

    这个问题我们放到你新开的帖子去讨论吧。

  • dear Eason:

                   最近我在调试经itop4412驱动的tvp5150的视频采集程序,经过处理输出的视频会有轻微的抖动,可以帮我分析一下原因吗?需要那些信息可以直接回复我,非常感谢。

  • 需要一个视频看看抖动具体是个什么现象。

  •       会上下稍稍抖动,抖动的频率不定,我会在传上一张图说明

  •       用的是tvp5150am1,采用内同步,寄存器设置为{0x0f,0x02},{0x01,0x15},{0x03,0x4f},{0x04,0x00},{0x0d,0x47}其他的都是默认值。

  • 尚不清楚是在de-interlace前或者之后发生的上下偏移。建议你导出奇、偶场图片对照下,是否5150的输出就是有上下抖动。

    如果的确是5150的输出就有抖动,你需要看看 status寄存器里面是否存在vertical lock/horizontal lock失锁的状况发生

  • 请问TVP7002的外部27M时钟怎么使用,我给外部输入27M时钟,结果DATA_CLK输出也是27M,我想处理1080p60的,按说DATA_CLK应该输出148.5M才对。