谢谢老师!
我现在主要是想实现:
1、对于前端FPGA实现4路信号同时输时,输入的分辨率是不是一定要720p30或者低于720P30?
2、如果前端FPGA实现4路信号的输入的合成,怎样合成才能在后端DM8148上通过VIN0和VIN1将帧的数据解出来,查看8148的Datasheet,只看到了有两种复用模式,此处用必要用复用模式吗?
3、如果FPGA端按照8bit (follow BT656)处理,对FPGA端输入帧的分辨率最大是1080P30吗?是DM8148的VIP口的165M时钟和配置的VIP位宽决定了这个分辨率最大值吗?如果是它们决定的话,因为8148有VIN0和VIN1口,是不是说可以支持2路1080P60,这跟官方说DM8148理论上支持1路1080P60实时编解码有什么矛盾吗?
4、为了同时支持单路1080P60和多路输入720P30 ,FPGA与DM8148间的接口用16bit传输会不会比较合理?有其他更好的办法?