1.我用6437 采集720*480 60帧率的分辨率,现在是 VPBEYCBCR 20bit的输出 接到THS8200 想要输出640*480的VGA 这样 对于THS8200来说 可以自己转换 分辨率的吗? 还是我必须裁剪到640*480?
2.8200这几个Breakpoints #1到#16的 FULL_BTSP FULL_NTSP ACTIVE_VIDEO 这些元素表示什么意思 我没有看懂。
3. 比如720P 一行是1280 为什么要配置成 1650 个total pixels per line 1650- 1280 = 370 这个 370 被什么信号给瓜分了?
因为这次是我之前没有调试过输出端驱动 很多专业的知识 我还没有熟悉,还望大神多多讲述一下?