您好!请问DM385的ISS与HDVPSS是并列的两个系统吗,还是ISS是HDVPSS的前端系统?我看DM385 IPNC的框图sensor模块是与ISS相连的,但是我感觉进行高清视频编码的系统应该是HDVPSS,不知道我的理解是否正确,期待您的回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
ISS和HDVPSS是并列的,由vpss M3来控制。
编解码加速引擎由另外一个video M3来控制。
对于这个问题,我有个疑问,请解答一下,谢谢
问题:ISS这个模块是不是可以直接和摄像头连接,中间不需要tvp5158这样的芯片?而HDVPSS这个模块则不能直接和摄像头连接,中间需要TVP5158这样的芯片?
ISS模块和VPSS模块是并列的,那么我的板子上没有TVP5158这样的芯片,是不是只能用ISS模块采集。若板子上有TVP5158这样的芯片,是不是ISS模块和VPSS模块都可以采集?
不知道理解错吗?谢谢
最大的不同在于ISS可以接入RAW格式sensor并进行ISP处理,而HDVPSS接入RGB或YUV格式数据。
你说的摄像头,指的一般是现成摄像头产品, 你需要搞清楚它输出的接口是什么,如SDI,VGA,HDMI , CVBS 等等。这些都是需要用一颗芯片来做转换,来和HDVPSS ISS对接的。比如TVP5158做的就是CVBS-BT656格式的转换。
BR,
Eason