This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DCC调整gamma曲线后能否预览调整后的gamma曲线显示效果



Hi,all,

请问DCC调整gamma曲线后怎样能够看到调整的效果,现在无论是在程序中,还是在DCC中都看不到改变gamma曲线的效果如何,或者是因为效果不明显看不出来?但是在预览窗口中的可以选择gamma开或关,但是不知道应用的是哪个gamma曲线,请指点一下,谢谢。

另外,使用memery view查看gamma曲线表时,每次读取的数值都在变化,请问0x5505A800、0x5505B000、0x5505B800三个地址是否为R、G、B三个gamma曲线保存的地址。谢谢。

下图为没有应用gamma曲线的预览图片。

下图为应用gamma曲线的图片。

  • 你好,

    你是否有点击红色圈的按钮下载你调试后的gamma?

  • Hi,Chris
    试过空上按钮,仍然没有预览窗口中那样的效果。下面是plugin output窗口中的输出信息:
    Generating output XML files for DCC Generator:

    Generating XML file:
    D:\DCC\imx136-prj\imx136\.plugoutdir\XML\asamplesensor_ducati_gamma.xml

    Generating binary file:
    D:\DCC\imx136-prj\imx136\.plugoutdir\DCC\cid42_asamplesensor_ducati_gamma.bin

    Parsing: [asamplesensor_ducati_gamma.xml]
    Generating CRC:
    [0xBBB8B8F1]
    Generating BIN file...

    Export finished
    Request to Update Current DCC data in Target : 192.168.2.125
    Loaded communication DLL:itCommun.dll
    setAsDefaultFlag is FALSE
    Successfully Updated current DCC data

    看样子是发送成功了,但是“setAsDefaultFlag is FALSE”不知道是否正常。另外,我是基于DC_rgb2rgb_gamma_t.txt来调整的,能否告知预览窗口中使用的是哪条gamma曲线呢?谢谢。

  • 你好,

    你使用的是你自己的摄像机还是参考设计?

    如果是自己的,请问关于ITT server相关代码你有做修改么? 你直接用DCC下载cid42_asamplesensor_ducati_gamma.bin到摄像机还是没有效果么?

    参考设计上我是尝试过通过DCC更新gamma,在参考相机上能看到效果。

  • Hi,Chris

    谢谢。已经可以用了,可能是上午操作不当引起。