请教DM8168的DVR RDK在哪下载,仅仅TI官网找到EZSDK,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教DM8168的DVR RDK在哪下载,仅仅TI官网找到EZSDK,谢谢
Hi ,
这套软件包并不提供公开下载。
这是需要和ti签署NDA协议的。请就近联系代理商或TI销售办公室。
BR,
Eason
您好!能不能给个DVRRDK_02.00.00.23的下载网址?学校买的北京艾睿合众科技有限公司的开发平台,结果他们提供的DVRRDK_02.00.00.23包不完整,删掉了很多东西。自己在官网上找了半天找不到,求帮助!!谢谢
补充一下,北京艾睿合众科技有限公司的开发平台,他们提供的DVRRDK_02.00.00.23包删掉了\ti_tools\linux_lsp\linux-psp-dvr-04.00.01.13\host-tools里面的nor-flash-writer,因为他那个开发板没有NorFlash。。。。。但是现在我用的平台有NorFlash,所以很无奈。。。不知道您能否提供nor-flash-writer的源码下载地址,谢谢啦!!!
这套软件包并不提供公开下载。
这是需要和ti签署NDA协议的。请就近联系代理商或TI销售办公室。
您好,我现在从事的是Appro DM8127相机二次开发,用的是IPNC_RDK8.0,里面好多关键资料缺失,您能不能将DVR_RDK里有关McFW的说明文档给我发一下,邮箱是1143286225@qq.com,欢迎技术交流,资源共享,共同成长,不胜感激!!!
lin lin3 说:EZ SDK是否支持多路视频监控。
EZSDK使用的是V4L2接口来控制采集,而V4L2本身是不支持多路的。如果是多路监控应用,建议使用DVR RDK。