This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

isp 去噪模块



你好:

问题1:

能在确定一下吗?HDVPSS中的应该是TNF模块,时域降噪模块?????????

TNF 包含了isp中的nf1 .nf2模块 和 HDVPSS nf的模块

NSF是SIM中的NSF2模块

问题2:

我想知道如何用DCC去调试VNF模块。

主要是VNF模块中的参数代表什么?模块模块之间的联系?

Operation Mode代表着VNF模块选择下面的哪些模块起作用

1.LDC Parameters和 MISC Parameters 代表 LDC模块的调试

2.TNF Parameters和TNF2 Parameters NSF Parameters:VNF Manual params

VNF Semi-Auto Tuning params : VNF Semi-Auto Tuning params

DCC只能看RES输出以后的效果,是否意味着我只能改参数然后在网页端看效果??????

问题3:isp中nf1和nf2不在vnf模块中调试,感觉关系不是很大。这两者分别调试,不需要注意关联性????????</p

  • 你好,

    Q1:HDVPSS里面的三维降噪是NSF LINK。VNF LINK里面有支持TNF3(第三代三维降噪),是利用ISS里面的协处理器实现的。

    Q2:目前无法用DCC调试TNF3,的确只能在网页看效果。

    Q3:ISS里面的NF1/2是两维降噪,在噪声很大的情况下可以使能,配置较强参数。.